All ar­ti­cles for "Falla en ro­da­mien­tos"

Competencia en Ingeniería

De la teo­ría a la prác­ti­ca

Guillermo Morales-Espejel, científico principal de SKF, impulsó un método radicalmente innovador para predecir la vida útil de un rodamiento. Habla [...]
Falla en rodamientos,Lubricantes,Vida útil de los rodamientos,
Tecnología digital

Par­ques eó­li­cos añe­jos en plena forma gra­cias a la co­la­bo­ra­ción

Uno de los primeros parques eólicos marinos de Europa ha llegado a la mitad de su vida útil. Soluciones innovadoras de servicio y apoyo de SKF ayudan [...]
Falla en rodamientos,Rodamientos,Sector eólico,Sostenibilidad,Vida útil de los rodamientos,
Competencia en Ingeniería

Al­te­ra­ción mi­cro­es­truc­tu­ral de los ace­ros de ro­da­mien­tos por fa­ti­ga por con­tac­to ro­dan­te

La degradación del material es la principal causa de fallas en los rodamientos. La mejor manera de predecir las fallas es tener unos profundos [...]
Falla en rodamientos,Modos de falla,Rodamientos,
Competencia en Ingeniería

Aná­li­sis de daños en los ro­da­mien­tos: ISO 15243 está aquí para ayu­dar­le

Poder identificar los modos y causas de falla en los rodamientos es el primer paso para evitar que se repitan y mejorar la confiabilidad de la [...]
Confiabilidad,Falla en rodamientos,Sostenibilidad,
Fabricación

El ro­da­mien­to ade­cua­do eli­mi­na el tiem­po im­pro­duc­ti­vo en el sec­tor au­to­mo­triz

Gracias a una solución de rodamientos de rodillos a rótula diseñada a medida por SKF, un fabricante de vehículos alemán consiguió aumentar la vida [...]
Automoción,Falla en rodamientos,Vida útil de los rodamientos,
Competencia en Ingeniería

Nuevo di­se­ño de ro­da­mien­to para cajas de en­gra­na­jes de tur­bi­nas eó­li­cas

Demos la bienvenida a un nuevo rodamiento, SKF DuraPro para cajas de engranajes de turbinas eólicas, que ofrece una vida útil y nominal más [...]
Calidad,Digitalización,Falla en rodamientos,Nueva tecnología/producto,Rodamientos,
Tecnología digital

El mo­ni­to­reo de con­di­ción se­gu­ro re­du­ce cos­tos

El Metro de Guangzhou, en China, es una de las redes de metro más concurridas del mundo. Ahora implementará un sistema de monitoreo de condición para [...]
Digitalización,Falla en rodamientos,Rodamientos,Sostenibilidad,Vida útil de los rodamientos,