All articles for "Rodamientos de rodillos a rótula"

Competencia en Ingeniería

Explorar las profundidades del espacio

La tecnología de SKF se prepara para ayudar a los astrónomos a ver más lejos que nunca.
Competencia en ingeniería,Confiabilidad,Diseño,Rodamientos,Rodamientos de rodillos a rótula,
Engineering Competence

Rodamientos grandes sellados, un cambio revolucionario

La incorporación de sellos en rodamientos de rodillos a rótula grandes para aplicaciones industriales pesadas puede significar un cambio [...]
Minería,Rodamientos,Rodamientos de rodillos a rótula,
Industry

Puente ferroviario neerlandés se eleva con nuevos rodamientos

Un puente ferroviario en los Países Bajos necesitaba nuevos rodamientos para varias ruedas del mecanismo de elevación, para cumplir los requisitos de [...]
Ferrocarriles,Rodamientos de rodillos a rótula,Sellos,
Archive
Rodamiento de rodillos a rótula: el rodamiento universal

Rodamiento de rodillos a rótula: el rodamiento universal

En 1919, SKF lanzó un producto que transformaría el mundo de los rodamientos y sus aplicaciones en innumerables sectores. A lo largo del último [...]
Rodamientos de rodillos a rótula,
Industria
Beneficios de cambiar a rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas

Beneficios de cambiar a rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas

SKF Cooper ha introducido una nueva gama de rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas. Se trata de la serie 231, que ofrece numerosos beneficios [...]
Rodamientos de rodillos a rótula,
Industria
Pruebas para el futuro

Pruebas para el futuro

Las turbinas eólicas son un elemento cada vez más habitual del paisaje de los Estados Unidos, fruto del crecimiento rápido de este tipo de energía. [...]
Lubricantes,Monitoreo de condición,Rodamientos de rodillos a rótula,Sector,Sellos,Suministro de electricidad, gas y agua,
Competencia en Ingeniería
La rueda sigue girando

La rueda sigue girando

Todavía faltaban varios meses para la inspección periódica de la gigantesca rueda de la fortuna del Parque Mtatsminda en Tiflis, Georgia, cuando de [...]
Diseño,Lubricantes,Rodamientos de rodillos a rótula,