All articles for "Rodamientos rígidos de bolas"

Industria
Alessandro Benevelli (izquierda), director comercial; y Alberto Benevelli, director ejecutivo de Benevelli S.r.l.

Instinto eléctrico en Italia

Hace 20 años, la empresa familiar Benevelli, dedicada hasta entonces al sector de los motores de combustión interna, decidió apostar por el motor [...]
Rodamientos de bolas con contacto angular,Rodamientos de rodillos cónicos,Rodamientos rígidos de bolas,
Industria
Un proceso estable

Un proceso estable

Una solución de rodamientos implementada en la panificadora Pågen, una de las más importantes de Suecia, ha significado un ahorro importante de [...]
Alimentos y bebidas,Rodamientos rígidos de bolas,Sector,
Industria
Continúa la colaboración con Ducati

Continúa la colaboración con Ducati

Durante la temporada de MotoGP 2017, SKF ha continuado prestando apoyo al equipo Ducati como colaborador técnico, al proporcionar soporte de expertos [...]
Maquinaria y equipo,Rodamientos rígidos de bolas,
Competencia en Ingeniería
Más versatilidad con la ampliación del uso de sellos RSH para aplicaciones pesadas

Más versatilidad con la ampliación del uso de sellos RSH para aplicaciones pesadas

La ampliación de la gama de rodamientos rígidos de bolas SKF Explorer con sellos RSH para aplicaciones pesadas hace posibles muchas nuevas [...]
Rodamientos rígidos de bolas,
Competencia en Ingeniería

Nuevos rodamientos para la industria alimentaria

SKF ha desarrollado una nueva serie de rodamientos rígidos de bolas con sellos azules que cumplen con los requisitos de la Administración de [...]
Alimentos y bebidas,Otros servicios,Rodamientos rígidos de bolas,
Tecnología digital

Desarrollo de tecnologías 5G

En Suecia, en la Universidad Chalmers, el gigante de telecomunicaciones Ericsson y SKF han anunciado el lanzamiento del concepto 5G Enabled [...]
Alimentos y bebidas,Otros servicios,Rodamientos rígidos de bolas,
Industria

Glamour ecológico sobre dos ruedas

Desde que Gregory Peck llevara a Audrey Hepburn en un recorrido turístico por Roma sobre una Vespa en la película de 1953 La princesa que quería [...]
Diseño,Rodamientos rígidos de bolas,Transporte y logística,