Todos los ar­tícu­los

Competencia en Ingeniería

Aho­rro ga­ran­ti­za­do

Los rodamientos reacondicionados de SKF permiten ahorrar costos y emisiones de carbono en la papelera Mondi Štĕtí
Reacondicionamiento,Rodamientos,Sostenibilidad,Vida útil de los rodamientos,
Competencia en Ingeniería

Una so­lu­ción de ro­da­mien­tos pro­lon­ga la vida útil de una em­pa­ca­do­ra de com­pre­sión

La solución de tres barreras de SKF empleada en la empacadora de Flexus Balasystem simplifica el mantenimiento para los clientes.
Confiabilidad,Mantenimiento,Rodamientos,
Competencia en Ingeniería

La re­vo­lu­ción de la ce­rá­mi­ca

SKF ha estado más de dos décadas de­sentrañando los secretos de la tecnología de los rodamientos híbridos, y ahora está llevando esta solución [...]
Calidad,Ingeniería,Rodamientos,Rodamientos híbridos,
Competencia en Ingeniería

Mejor efi­cien­cia ener­gé­ti­ca de los ro­da­mien­tos para cubos de rueda de fe­rro­ca­rri­les con re­ves­ti­mien­tos de óxido negro tri­bo­ló­gi­co de SKF

El crecimiento internacional del mercado de los ferrocarriles y la necesidad de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 [...]
Ferrocarriles,Revestimiento,Rodamientos,Rodamientos energéticamente eficientes,
Competencia en Ingeniería

De la teo­ría a la prác­ti­ca

Guillermo Morales-Espejel, científico principal de SKF, impulsó un método radicalmente innovador para predecir la vida útil de un rodamiento. Habla [...]
Falla en rodamientos,Lubricantes,Vida útil de los rodamientos,
Competencia en Ingeniería

Llega el avión eléc­tri­co

Lilium, el fabricante de aviones eléctricos, aspira a transformar el transporte aéreo.
Industria aeroespacial,Ingeniería,Nueva tecnología/producto,Rodamientos,Sostenibilidad,
Competencia en Ingeniería

Gra­sas lu­bri­can­tes: des­en­tra­ñar los mis­te­rios de su ex­tra­or­di­na­rio com­por­ta­mien­to

Las grasas lubricantes han sido una parte integral de nuestra vida durante siglos, al desempeñar un rol fundamental en el buen funcionamiento de la [...]
Lubricantes,Rodamientos,