Componenti per un innovativo progetto
La SKF ha fornito soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per le innovative auto elettriche del gruppo francese Bolloré. Le autovetture sono impiegate nel programma di car sharing chiamato Autolib’, che è stato lanciato nel dicembre 2011 a Parigi e nei comuni limitrofi. “Il mercato dei veicoli elettrici è in rapida crescita e richiede soluzioni innovative”, ha dichiarato Tryggve Sthen, president di SKF Automotive. “La SKF ha dedicato grande attenzione allo sviluppo di nuove offerte per questo settore. Attraverso la conoscenza tecnologica e la flessibilità di produzione, la SKF ha realizzato la soluzione tecnica idonea per questo progetto eccezionale”.
La soluzione della SKF, che è costituita da cuscinetti con sfere in ceramica e da moderni sensori, è stata realizzata per soddisfare le esigenze del nuovo sistema di trazione e per offrire i massimi livelli di efficienza e affidabilità.
Il progetto Autolib’, che prevede la messa in circolazione di tremila vetture entro la metà del 2012, produrrà una riduzione annuale delle emissioni di anidride carbonica stimata in 22.000 tonnellate e una contestuale diminuzione del numero di parigini spinti a utilizzare la propria auto, a tutto vantaggio del traffico cittadino. Con le prime 66 auto elettriche è partita il 2 ottobre 2011 la fase di sperimentazione di due mesi nella capitale francese, che si è conclusa nel dicembre 2011 con il lancio ufficiale al pubblico.