High Tech sugli oceani
Gli ingombranti alberi portaelica e i rumorosi diesel sono solo un ricordo: la più grande ed esclusiva nave da crociera al mondo vanta un innovativo sistema di propulsione con pod azionati elettricamente, firmato Rolls-Royce.
Sintesi
I quattro pod che fanno avanzare la Queen Mary 2 a velocità fino a trenta nodi sono dotati di sistemi di condition monitoring on-line, tra cui un controllo remoto via satellite.
La Nåiden, piccola società svedese di Luleå, dal 2001 controllata dal Gruppo SKF, ha realizzato il sistema MasCon48 utilizzato a bordo della QM2 per il controllo dei pod Mermaid della Rolls-Royce.
«Questo è il secondo ordine significativo ricevuto dalla Rolls-Royce per il MasCon48, adattato per il monitoraggio dei sistemi di propulsione con i pod», ci informa Bengt Stillborg, Amministratore Delegato della Nåiden Teknik.
Il sistema è progettato per misurare alcuni importanti parametri, quali vibrazioni, temperatura e velocità, e segnalare automaticamente al personale addetto alla manutenzione le eventuali anomalie e le opportune misure preventive da adottare.
Gli ingombranti alberi portaelica e i rumorosi diesel sono solo un ricordo: la più grande ed esclusiva nave da crociera al mondo vanta un innovativo sistema di propulsione con pod azionati elettricamente, firmato Rolls-Royce.
La Queen Mary 2 è un transatlantico da record: oltre ad essere il più grande, il più lungo e il più alto, quanto un palazzo di 24 piani, è anche il più caro mai costruito, essendo costato 800 milioni di dollari.
Senza badare a spese
Realizzata nei Chantiers de l’Atlantique di St Nazaire, in Francia, per la Cunard Line, divisione della Carnival Corporation, la QM2 è stata inaugurata nel gennaio 2004 a Southampton, in Inghilterra, alla presenza di una madrina d’eccezione, la regina Elisabetta II.
Essa sostituisce la Queen Elizabeth 2 nel percorrere le rotte del Nord Atlantico, dall’Europa a New York. Il viaggio inaugurale, con destinazione Fort Lauderdale, ha registrato il tutto esaurito nonostante i prezzi non del tutto popolari – alcuni passeggeri hanno sborsato anche 48.000 dollari per il privilegio di solcare i mari a bordo della più grande e lussuosa nave da crociera al mondo.
Per contro, i proprietari non hanno badato a spese nell’offrire stravaganti livelli di stile e comfort ai passeggeri, dall’eleganza leziosa al lusso più sfrenato. Dodici ristoranti, cinque piscine, un campo da basket, musei, una sala cinematografica, le terme Canyon Ranch, ascensori direttamente nelle suite, camerieri privati, in pratica tutto ciò che ci si aspetta da un transatlantico di lusso e molto di più, perfino un planetarium, il primo sulle navi da crociera.
Altro primato: il capitano della nave, Ronald Warwick, è stato insignito del titolo di commodoro, il grado più alto che una compagnia crocieristica possa conferire ad un suo capitano.
Non ultimo, la nave è interamente cablata e dotata dei più moderni strumenti digitali: televisione interattiva, film on-demand, accesso a Internet e posta elettronica, nonché sistemi di sicurezza per seguire gli spostamenti dei passeggeri. In altre parole, un concentrato di tecnologia nella tradizione dei grandi viaggi per mare del 19° secolo: saloni da ballo, spazi principeschi, ponti di passeggio maestosi e un membro dello staff ogni due passeggeri.
Propulsione a pod
Ciò che caratterizza la QM2 è il sistema di propulsione. Dotata di quattro pod Mermaid™ della Rolls-Royce, di cui due fissi e due orientabili sul piano orizzontale per 360°, la nave è in grado di raggiungere una velocità massima di 30 nodi durante l’attraversamento del Nord Atlantico, da Southampton, porto d’origine, a New York.
Il sistema di propulsione Mermaid è stato sviluppato congiuntamente dalla Rolls-Royce Commercial Marine e dalla francese Alstom Group. Altri sette transatlantici sono dotati dello stesso sistema, sebbene quello della QM2 sia in assoluto il più grande e potente.
Il gruppo elettrogeno della QM2 comprende due turbine a gas e quattro motori diesel che producono 118 Mw di elettricità, sufficienti per una città di 300.000 abitanti, di cui oltre due terzi servono ad alimentare il sistema poiché, a pieno regime, ogni propulsore richiede 21,5 Mw.
Il sistema di propulsione con i pod è relativamente nuovo sulle navi. Applicati esternamente, i pod sono unità costituite da un motore elettrico e da un albero portaelica. Sulla QM2, le due unità orientabili rendono superflui timone e spintori di poppa.
La propulsione con i pod è particolarmente vantaggiosa in quanto consente maggiore manovrabilità, minore ingombro, consumi di carburante ridotti e minore impatto ambientale. La presenza dei pod permette un sensibile miglioramento dell’efficienza della nave poiché diminuisce il raggio di manovra e riduce rumorosità e vibrazioni.
Risparmi di carburante
Sulle navi tradizionali, l’accelerazione avviene mediante iniezione di più carburante negli enormi motori diesel, i quali faticano a raggiungere la velocità richiesta con spreco di carburante e conseguente emissione di fumi neri dai fumaioli.
Ciò non accade sulla QM2 poiché i diesel sono fatti ruotare costantemente a un numero di giri/minuto ottimale.
Nei sistemi di propulsione con i pod, gli alberi portaelica sono azionati da motori elettrici e l’energia è fornita, mediante generatori, dai motori diesel, i quali sono mantenuti a velocità costante per evitare un eccessivo afflusso di carburante durante l’accelerazione. La velocità dei motori elettrici, e della nave, è regolata mediante trasformatori e convertitori di frequenza.
Tale sistema di propulsione offre grande facilità di manovra, soprattutto in ambiti ristretti, quali porti o canali.
Orizzonte più ampio
I pod offrono anche altri vantaggi: oltre a rendere superflua la presenza dei due lunghi assi, eliminano quasi del tutto le vibrazioni, anche a trenta nodi, poiché sono esterni e immersi nell’acqua.
Il Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre di Kristinehamn, in Svezia, ha ottimizzato il profilo idrodinamico dei quattro pod Mermaid, che si conforma a quello della carena e tiene conto delle esigenze di massimo rendimento.
Queen Mary 2: fatti e cifre
Stazza lorda: 150.000 tonnellate, pari a tre volte il Titanic.
Lunghezza: 345 metri
Larghezza massima: 41 metri
Altezza: 72 metri
Potenza: 157.000 hp
Velocità massima: 30 nodi
Passeggeri: 2.620
Equipaggio: 1.253 persone
Varo: consegnata alla Cunard nel dicembre 2003, viaggio inaugurale gennaio 2004
Ponti: 17
Numero cabine: 1.310
Cinema: 570 posti a sedere
Registro: Gran Bretagna
La lunghezza della QM2 supera di 45 metri l’altezza della Torre Eiffel.
Vantaggi della propulsione con i pod:
- Minore ingombro
- Grande flessibilità di progetto della carena
- Migliore manovrabilità
- Migliore idrodinamica
- Più spazio per passeggeri e carico
- Costi operativi inferiori
- Tempi di costruzione più rapidi
- 15% riduzione di carburante e inquinamento