Tutti gli ar­ti­co­li per "Boc­co­le"

Industria

So­spen­sio­ni moto: la nuova boc­co­la SKF che com­ple­ta l’of­fer­ta di ma­nu­ten­zio­ne

Una prima volta che certamente farà felici tanti motociclisti. SKF ha lanciato sul mercato una boccola in materiale composito per le sospensioni [...]
Automobili,Boccole,Engineering,
Competenza ingegneristica
Un’icona che si rinnova

Un’icona che si rin­no­va

Gestita dalla Hong Kong Tramways, la flotta di tram a due piani più grande e antica del mondo è ora sottoposta a un piano di ammodernamento [...]
Boccole,Cuscinetti a rulli conici,Ferrovie,
Competenza ingegneristica
Evoluzione delle boccole ferroviarie

Evo­lu­zio­ne delle boc­co­le fer­ro­via­rie – parte prima

Nella prima parte di questo doppio articolo, prendiamo in esame la progettazione delle boccole ferroviarie secondo una prospettiva storica. Nella sua [...]
Boccole,Ferrovie,

Cu­sci­net­ti per 500 lo­co­mo­ti­ve ci­ne­si

La SKF ha ricevuto un ordine del valore di 14 milioni di euro dalla CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co. Ltd., ZELC, per la fornitura di boccole [...]
Boccole,Trasporto e logistica,Unità cuscinetto,

Quan­do pas­si­vo è po­si­ti­vo

Tanto i costruttori quanto i progettisti ne hanno compreso i vantaggi di natura ambientale ed economica: si va finalmente diffondendo il concetto di [...]
Boccole,Ferrovie,

Or­di­ne di boc­co­le per i treni di clas­se pre­mium

Le ferrovie federali austriache, ÖBB, hanno in programma per il 2008 l’introduzione di un nuovo treno a lunga percorrenza, denominato Railjet, che [...]
Boccole,Ferrovie,

Viag­gio tra gli spon­sor a due ruote

Da tempo ormai SKF – Electrical & Two Wheelers Business Unit è sponsor ufficiale di alcuni tra i maggiori produttori spagnoli di moto [...]
Boccole,Ferrovie,