电动航空新纪元
电动飞机制造商百合公司雄心勃勃,希望改变航空旅行业现状。
电动航空业正蓬勃兴起。全球各地的初创企业和老牌航空公司投入数十亿美元,以研发新型飞机。尽管它们的技术理念和商业模式各不相同,但总体目标是一致的——推动航空业迈向环保与经济并重的可持续发展之路。
摒弃内燃机和化石燃料,转向电动机和电池,是应对传统航空业有害排放问题的一剂良方。然而,对于电动航空领域的先行者们来说,如何为采用现有技术制造的电动飞机找到一个有利可图的市场定位,则是一项艰巨的挑战。
尽管目前电池、控制系统和电机技术均已达到顶尖水平,但电动飞机在能量储存方面仍显不足,尚无法直接取代传统客机。因此,电动飞机制造商们将目光投向了能耗较低的应用领域,即短途、低速、载客量少的航程。
该领域的众多企业认为,鉴于电动飞行的特性和局限性,空中出租车服务将会是最合适的应用。他们正在开发可搭载一至四名乘客、航程为数十公里的飞机。这种飞机具备垂直起降能力,能够在城市环境中运行,为乘客提供从市中心至郊区的便捷出行体验。.
航程更远
德国电动航空领军企业百合公司制定了一份别出心裁的飞行蓝图。该公司由慕尼黑工业大学的四名工程学研究生于2015年联合创立,目前正致力于研发一款可搭载一名飞行员和多达六名乘客、飞行距离可达175公里的飞机。
未来15到20年内,我们能够制造出拥有80个座位、航程超过2,000公里的常规电动客机。
百合公司的创始人之一、创新与未来项目首席工程师丹尼尔•维甘德。
“我们公司的使命是实现支线航空业的可持续发展,并尽可能地便利。”百合公司创始人之一、现任公司创新与未来项目总工程师丹尼尔•维甘德如是说道。他指出,像欧洲许多高度发达且人口密集的城市,并不适合推广短途空中出租车服务。“如果你必须乘车去赶飞机,然后再换乘汽车,这一连串的转换不仅繁琐,更无法节省时间,这就让这种飞行失去了应有的价值。”
与此相反,百合公司关注的是城际旅行。他说:“在支线航空中,你在飞机上的停留时间不像城市旅行那样只有5分钟,而是30到60分钟。所以你需要一种不同类型的飞机,它具备更大的载客量,拥有更宽敞的客舱,以便将成本分摊到更多的座位,提供更舒适的乘坐体验,并追求更快的飞行速度。”
最重要的是,电动支线航空需要一款能效极高的飞机,它能够在长时间飞行中最大限度地减少能源消耗。这种对能效的追求,影响着百合公司设计的方方面面。目前的机型百合喷气机的结构更接近于传统的固定翼飞机,而不是空中出租车设计师所偏爱的旋翼设计。
百合喷气机采用鸭式布局,主机翼位于机身后部,机头则通过较短的“前翼”实现平衡。其宽大的机翼与流线型空气动力学外形相得益彰,具备高效平飞所需的所有要素。
垂直起降
为了给乘客提供真正的“点到点”的舒适飞行体验,百合喷气机必须具备如同直升机一样的在停机坪起降的能力。飞机通过将发动机向下朝地面摆动,将推力转化为升力,从而实现垂直起降。
维甘德说:“与开式旋翼技术相比,我们的系统在巡航飞行中的效率远高于悬停飞行。正因如此,我们专注于深耕支线空中交通领域。在长达30到60分钟的巡航飞行期间,乘客将享受到高效能、低噪声和高速飞行的多重优势。”
此外,推力矢量设计还为电动飞机制造商带来了其他好处。可移动式发动机也可以操纵百合喷气机,因此它不需要传统飞机所需的控制界面。这不仅减轻了机身重量,还简化了生产、飞行和维护流程。
发动机选择
在选择合适的发动机配置时,百合公司表现得既传统又前卫。维甘德回忆说,传统的选择是电力推进系统应沿袭开式涡轮螺旋桨的设计,或者采用现代喷气式发动机所使用的涵道风扇设计。
他说:“大多数乘客更喜欢喷气式飞机的乘坐体验。因为这种飞机振动小,噪声低,也更安全,且飞行速度更快,航程更远,载客量更大。”
而前卫的选择则在于百合喷气机所搭载的发动机数量。传统的固定翼喷气式飞机配备有二到四个发动机,而百合喷气机却令人惊叹地安装有30个发动机,分布在机翼和鸭翼上。
这一选择的背后,再次彰显了百合公司对效率的不懈追求。维甘德解释道:“大型发动机必须安装在悬挂于机翼下方的机舱内。这大大增加了飞机的重量和阻力。而我们则通过众多小型发动机分散所需的动力,得以避免上述情况。这得益于我们采用的电力推进系统,它能够在效率相同的情况下适应不同尺寸的需求。”
通过将小型发动机集成到机翼中,百合公司的设计不仅降低了阻力,还显著减轻了飞机的重量。维甘德介绍道:“我们的发动机机舱的表面就是机翼的一部分,它能为飞机提供升力。”
混合陶瓷轴承经久耐用
每台百合公司电动喷气发动机的快速旋转核心部件,都依托于两个轴承。其中一个轴承位于风扇之后,另一个位于发动机尾部。维甘德表示,与其他部件一样,百合公司的工程师希望尽量减小这些轴承的尺寸,从而尽可能实现最小、最轻的组件。
原型电机使用的是标准轴承,但百合公司团队深知,量产的电机需要更专业的解决方案。维甘德强调说:“我们对轴承的要求非常明确。我们需要一个高效能部件,以最大限度地减少功率损耗,并尽可能降低热量的产生。由于我们没有采用油润滑或冷却系统,因此轴承必须完全依赖油脂润滑和空气冷却。此外,我们期望发动机经久耐用,无需频繁更换,这就意味着轴承的使用寿命必须与整架飞机的服务期相当。”
大约三年前,百合公司为了寻找一种能够满足所有要求的轴承,开始与SKF携手合作。从那时起,双方密切合作,不断完善设计,以满足百合公司的所有要求。通过计算、模拟和物理测试,SKF团队成功研发出了一款既满足效能与使用寿命的苛刻要求,在冲击和振动测试中也表现卓越的轴承设计。
目前,最终设计方案正在位于德国巴伐利亚的百合公司总部进行台架测试。这是一种混合陶瓷深沟球轴承,带有钢制套圈和陶瓷球。该轴承采用专为高温高速环境定制的先进润滑脂进行润滑。无论发动机处于飞机正常平飞状态,还是垂直起降状态,精心设计的密封都可确保环境安全,并实现持久润滑。
整装待发
2023年底,百合公司开始生产第一架百合喷气机,目前正在为首次载人飞行做准备。SKF轴承作为数千个已具备生产条件的部件之一,正被装配在百合公司的首架认证机型中。这架飞机将与其他六架飞机一起,踏上为期18个月的飞行测试之旅。
在累计完成1,000个飞行小时的合规验证后,百合公司预计将于2026年开始向客户交付这些飞机。截至目前,百合公司收到了700多架飞机的预购订单,其中已确认的订单和预订为106架。
虽然仍面临诸多挑战,但作为创新与未来项目的总工程师, 维甘德已经把目光投向了更远的未来。他预言,随着电池和发动机技术的改进,电力驱动将很快能够助力大型飞机翱翔天际。他表示:“全球航工业都在积极寻求脱碳之道。”他还补充道,电子燃料或绿氢等其他解决方案虽能部分缓解气候影响,但无法解决高空排放产生的凝结尾迹及云层问题。
维甘德继续说:“电池的性能每年能提高5%或6%。在未来15到20年内,我们完全有能力制造出拥有80个座位、航程超过2,000公里的常规电动客机。全球80%的商用航班将被这种更静音、更清洁的技术所取代。”
简洁轻巧的追求
百合公司电动喷气发动机的精妙设计,根植于公司对简洁和轻巧的不懈追求。每台发动机都只有一个主要运动部件,它集成了风扇、主轴和电机磁铁。将逆变器和电子控制元件巧妙地融为一体,并通过发动机吸入的空气进行冷却。消声管道则可以最大限度地降低来自电机外部的噪声。
发动机内部的电动机继续演绎着“以小博大”的传奇。每个电机仅重4.5公斤,峰值功率可达130千瓦。在全速运转时,电机轴与直径为350毫米的风扇一起以13,000 r/min的速度旋转。
与所有经认证用于商用航空的发动机一样,百合喷气机的发动机也必须能够经受正常以及异常运行条件下的严苛考验,包括但不限于应对风扇叶片积冰挑战,以及抵御鸟类撞击的强烈冲击。