Neue App zum Rückverfolgen von Lagern

Neue App zum Rückverfolgen von Lagern

Hochgenauigkeitswälzlager

SKF entwickelt derzeit eine neue App, mit der Hochgenauigkeitslager rückverfolgt werden können. Mit der geplanten „Traceability App“ kann man die wichtigsten Produkt­daten von SKF Hochgenauigkeitslagern auf handelsüblichen Smartphones und Tablets aufrufen. Dazu scannt der Anwender den DataMatrix-Code auf den künftigen Verpackungen oder neuen Lagern ein und erhält Informationen über die genaue Bezeichnung des Lagers sowie wann und wo es gefertigt wurde. Auch ein Messprotokoll wird verfügbar sein.

Die App soll auch die Gruppierung mehrerer Lager erleichtern. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn man nach einem passenden Satz von Lagern sucht.
 

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

Darüber hinaus soll die App auch die richtige Einbauanleitung für das jeweilige Hochgenauigkeitslager mitliefern . Dadurch kann das Papieraufkommen künftig reduziert und somit Ressourcen geschont werden. Der direkte Zugriff auf die relevanten Lagerberechnungstools von SKF wird den Anwendern zudem Zeit sparen.

Ähnliche Inhalte