Actualización en Smurfit Kappa
Para evitar paradas imprevistas, la papelera Smurfit Kappa, en Piteå, Suecia, ha sido actualizada con la última generación del sistema SKF Multilog On-line IMx-8. Este sistema mide los datos simultáneamente y emite una alarma en caso de producirse el más ligero cambio en el rendimiento. Además de controlar los niveles de vibración, el sistema también incorpora otros parámetros del proceso, tales como presión y temperatura, para mejorar aún más el control sobre el estado de la máquina.
Para evitar paradas imprevistas, la papelera Smurfit Kappa, en Piteå, Suecia, ha sido actualizada con la última generación del sistema SKF Multilog On-line IMx-8. Este sistema mide los datos simultáneamente y emite una alarma en caso de producirse el más ligero cambio en el rendimiento. Además de controlar los niveles de vibración, el sistema también incorpora otros parámetros del proceso, tales como presión y temperatura, para mejorar aún más el control sobre el estado de la máquina.
Smurfit Kappa, de Piteå, es la mayor fábrica de Europa de kraftliner, un papel utilizado para fabricar cartón corrugado de la máxima calidad. Produce anualmente 700 000 toneladas.
“En Smurfit Kappa de Piteå esperamos con anhelo al nuevo sistema, que contribuirá a una mayor automatización de lo que ahora es un análisis manual de la condición de la maquinaria”, manifiesta Jonas Snäll, ingeniero de mantenimiento de Smurfit Kappa de Piteå. “Significa un buen paso adelante en nuestra labor de digitalización”.