Competencia en Ingeniería

Acuerdos con Scania

SKF ha firmado dos acuerdos con Scania por un valor total de 40 millones de euros para el suministro de rodamientos para ruedas y sellos de vástagos de válvulas de alta presión.

Contenido relacionado

Enlaces relacionados

www.scania.com

SKF ha firmado dos acuerdos con Scania por un valor total de 40 millones de euros para el suministro de rodamientos para ruedas y sellos de vástagos de válvulas de alta presión.

Los rodamientos para ruedas de SKF pueden montarse con rapidez y a un bajo costo. Asimismo, permiten prolongar los intervalos de mantenimiento, lo que reduce el costo total de propiedad a los propietarios de camiones. Los sellos de vástagos de válvulas de alta presión de SKF forman parte de la cartera de productos SKF BeyondZero, y están diseñadas para soportar los niveles de presión extremos que se generan en los motores modernos turbo­alimentados y de tamaño reducido.

BeyondZero es una marca registrada del Grupo SKF.