Industria

En el lado positivo

La cartera SKF BeyondZero se presenta como la respuesta de SKF a los retos del futuro.

Contenido relacionado

Enlaces relacionados

SKF BeyondZero

KPMG’s report

Actualmente, empresas de todos los sectores ven condicionadas sus decisiones por las problemáticas medioambientales globales y por la intrincada red de leyes surgidas en consecuencia. Según la reputada firma auditora KPMG, si bien estos nuevos retos plantean grandes riesgos, también pueden ser “una de las grandes claves del éxito futuro para las empresas” (vea las páginas 8-10).

“SKF BeyondZero es la respuesta de SKF a estos retos”, dice Rob Jenkinson, director de Sostenibilidad Corporativa de SKF. Jenkinson se refiere a la cartera de productos, servicios y soluciones que permite a SKF ofrecer ventajas medioambientales significativas.

Creada en 2005, la gama SKF BeyondZero persigue dos objetivos concurrentes:

  • reducir el impacto medioambiental negativo de las operaciones propias de SKF y de las de sus proveedores;
  • innovar y ofrecer a los clientes tecnologías, productos y servicios nuevos con unas prestaciones medioambientales mejoradas.

“Gracias a sus conocimientos técnicos, SKF está creando productos y soluciones que ayudan a nuestros clientes a lograr reducciones significativas en su impacto medioambiental; y esos productos y soluciones son los que componen la cartera SKF BeyondZero”, dice Jenkinson. “Diseñada para ser una cartera amplia y sólida, los productos, servicios y soluciones deben cumplir requisitos muy estrictos para ser incluidos en la misma; además, cubre las necesidades de la amplia variedad de clientes de SKF”.

KPMG ha sido contratada como auditora externa para confirmar las cualidades medioambientales de la cartera. Por otra parte, SKF se incorporó al programa Climate Saver de WWF en mayo de 2012. Para poder formar parte de este programa, las empresas deben demostrar que están resueltas a mitigar el cambio climático; uno de los elementos clave del acuerdo de SKF es el compromiso de ampliar su cartera SKF BeyondZero.

Una muestra de los productos SKF BeyondZero y sus ventajas
(más información en beyondzero.com.)

SKF ConRo
La unidad de rodillos SKF ConRo reduce una media de 1,5 toneladas anuales de CO2 por línea de rodillos en coladas continuas.

Actuador lineal SKF para paneles solares
Utilizando un sistema de seguimiento de 2 ejes, aumenta la captación de energía solar hasta un 40% en comparación con una instalación solar fija (más información en las págs. 21-24).

SKF StopGo
Apaga los motores de motocicletas y ciclomotores cuando están parados, reduciendo el consumo de combustible en un 6–8%, y disminuye las emisiones directas de CO2 en 5 gramos por kilómetro.

Rodamientos SKF Nautilus
Disminuye el peso al tiempo que aumenta la fiabilidad en un gran número de turbinas eólicas, reduciendo el coste por unidad de este tipo de energía.