HSS seals for the metal industry

Retenes HSS para la industria metalúrgica

Metalurgia Fiabilidad Sellos

Enlaces relacionados

SKF HSS seals

SKF ha añadido retenes HSS a su línea de obturaciones radiales de eje para la industria metalúrgica. Los HSS son un sistema fiable y fácil de instalar en las ampuesas de laminación.

Esta gama, que emplea un nuevo concepto de refuerzo estanco, es la nueva alternativa recomendada por SKF para proteger los rodamientos de gran tamaño en los equipos de la industria metalúrgica.

Los retenes HSS están disponibles en goma de nitrilo (NBR) y en dos materiales que ha desarrollado SKF, SKF Duratemp (ABR) y SKF Duralife (FKM), ambos empleados con éxito en aplicaciones exigentes durante décadas. El tipo estándar de estos materiales de alto rendimiento se usa para el labio de obturación, mientras que el cuerpo del retén en contacto con el agujero del alojamiento está hecho de un tipo más duro para ofrecer mayor estabilidad durante el funcionamiento y la instalación. Este refuerzo de las obturaciones permite los diseños divididos, lo que facilita la instalación y sustitución. El diseño de los retenes HSS también incorpora orificios opcionales para la grasa en la parte trasera, permitiendo así relubricar entre los labios de junta en montajes apareados o en tándem de dos retenes HSS.

Contenido relacionado