Nouveau contrat à long terme avec Škoda

SKF a obtenu de Škoda Electric un contrat à long terme, d’une valeur supérieure à 11 millions d’euros, portant sur des ensembles-roulements pour moteurs de traction (TMBU) destinés aux nouveaux tramways à plancher surbaissé de Prague. Ces tramways font partie d’un programme de modernisation de la capitale tchèque visant à promouvoir l’utilisation des transports en commun.

Sur le même sujet

SKF a obtenu de Škoda Electric un contrat à long terme, d’une valeur supérieure à 11 millions d’euros, portant sur des ensembles-roulements pour moteurs de traction (TMBU) destinés aux nouveaux tramways à plancher surbaissé de Prague. Ces tramways font partie d’un programme de modernisation de la capitale tchèque visant à promouvoir l’utilisation des transports en commun.

SKF fournira pour ce projet ses TMBU de dernière génération conçus et fabriqués en Autriche. Ces ensembles-roulements pour moteurs de traction prélubrifiés avec joints intègrent des éléments roulants en céramique. Les capteurs de position absolue de haute précision destinés au système de contrôle du moteur de traction et les capteurs de vitesse sont intégrés dans la conception des TMBU.

Le principal avantage pour le client est la réduction de l’encombrement qui, dans ce cas précis, permet à Škoda Electric de répondre à des contraintes dimensionnelles. L’autre avantage majeur offert par ce sous-système SKF prêt à monter réside dans une plus grande facilité de manutention et de montage.