Nouvelle version de l'outil SKF Bearing Select

Nouvelle version de l’outil SKF Bearing Select

Simulation et logiciels

SKF Bearing Select vient de subir une refonte complète. Cet outil en ligne aide les utilisateurs à trouver le bon roulement en fonction des paramètres de fonctionnement et ce, en moins d’une minute.

Les concepteurs peuvent utiliser l’outil directement sur Internet (www.skfbearingselect.com) en renseignant les valeurs correspondant à leur conception. Le logiciel, basé sur le savoir-faire technique SKF, évalue les performances des roulements et calcule les valeurs importantes, comme la durée nominale, la charge du roulement, la fréquence et l’intervalle de relubrification.

Contact commercial

evolution@skf.com

Cette nouvelle version de SKF Bearing Select permet aux utilisateurs de bénéficier d’une évaluation plus rapidement, plus facilement et avec une meilleure précision. Comme l’outil est basé sur une plateforme modulaire et évolutive, de nouvelles fonctionnalités devraient voir le jour à l’avenir, dont l’accès aux dernières avancées de SKF en technologie des roulements et à de nouveaux modèles d’évaluation.

Sur le même sujet