Voie ekspres

Voie ekspres

Le système de maintenance conditionnelle SKF Insight Rail contribue au bon fonctionnement et à la fiabilité de la ligne ferroviaire entre Kualu Lumpur et son aéroport.

Par Erik Aronsson
Photo KLIA Ekspres

Maintenance conditionnelle Ferroviaire

Le KLIA Ekspres est une liaison ferroviaire de haut niveau qui relie les principaux terminaux de l’aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA) et le centre de la capitale malaisienne à quelque 45 km de distance. Exploitée par Express Rail Link (ERL), elle a été mise en service le 14 avril 2002 et a transporté depuis plus de 95 millions de voyageurs. Sa qualité a été saluée localement et internationalement par l’industrie ferroviaire.

La fiabilité est un critère particulièrement déterminant aux yeux d’ERL. Avec un départ prévu toutes les 15 minutes aux heures de pointe et toutes les 20 minutes aux heures creuses, ERL cherche en permanence à accroître les performances de son train à l’aide des dernières technologies. Pour ce faire, l’exploitant collabore avec SKF pour tester son système de maintenance conditionnelle SKF Insight Rail : huit capteurs ont été installés sur l’une de ses rames. Le système fournit des données sur l’état des roulements des boîtes d’essieux et permet de migrer d’une maintenance ponctuelle vers une maintenance prédictive, améliorant à terme la disponibilité et la fiabilité des rames.

Contact commercial

evolution@skf.com

« Notre première priorité, ce sont nos voyageurs, souligne Noormah Mohd Noor, directeur général d’ERL. C’est pourquoi il est fondamental que nos trains soient sûrs, confortables et fiables. Grâce à notre ponctualité record de 99,7 %, nos passagers peuvent être assurés d’arriver à l’aéroport rapidement, dans des conditions confortables et en toute sécurité. »

Thomas Baake, directeur général d’ERL Maintenance Support, une filiale d’ERL, fait remarquer qu’en « installant SKF Insight Rail, nous aurons les moyens de surveiller efficacement les performances des rames et de les moderniser. Nous sommes emballés par cette collaboration et espérons que ce sera une grande réussite. »

Sur le même sujet