罗马尼亚狂想曲

罗马尼亚
狂想曲

对欧洲一家世界一流的铝生产企业来说,投资于SKF的可靠性工程技术已证实是一项明智之举。

作者和照片:Alexander Farnsworth

金属工业

初看之下,位于罗马尼亚西南部平原地区的斯拉蒂纳(Slatina)并不像一座繁荣的新兴城市。事实上,该市是发达的工业中心,总人口达到7万人,享有“白金之城”的美誉。作为一座高度工业化的城市,斯拉蒂纳除了盛产铝以外,还云集了一大批钢管生产商、铸铝零件制造商、电缆制造商和轮胎制造商。城市道路系统正在进行现代化改造,以便为服务这些行业的卡车队伍创造便利的交通条件。

Aluminium Romania(简称ALRO)是欧洲最大的铝生产商之一,也是罗马尼亚规模最大的工业公司之一。它在罗马尼亚共有三个生产基地,聘用超过3,400名当地员工。ALRO的两个基地就位于斯拉蒂纳,包括一家冶炼厂、一个研发中心和多个加工设施(包括精馏炉、阳极厂、铸造厂、热轧厂与冷轧厂和挤压车间)。氧化铝精炼厂隶属于ALRO集团,位于罗马尼亚图尔恰,毗邻多瑙河三角洲和黑海。

位于罗马尼亚斯拉蒂纳的ALRO工厂内部。

位于罗马尼亚斯拉蒂纳的ALRO工厂内部。

ALRO S.A.公司已在布加勒斯特证券交易所上市,属于绩优股板块。公司在2018年跻身罗马尼亚盈利能力最强的公司之列,净利润达8,400万欧元,较2017年增长39%。ALRO首席执行官Gheorghe Dobra表示:“我们是一家极具竞争力的公司,2018年是我们的丰收之年。由于欧盟的铝消费量增速超过了产量,铝价格持续保持在高位。”

该工厂位于斯拉蒂纳的一个重要城区,其用电量占罗马尼亚发电量的5%,主要生产铝初级产品,如线材、铝坯、厚板以及半成品,包括铝板、铝薄板、铝卷、铝条和铝型材等。通过各种创新和研发,ALRO的产品组合能够满足全球300多家客户的需求,覆盖电缆和导体、建筑、汽车、航空航天和工程市场。

SKF彻底改变了我们的维护方法。
ALRO首席执行官Gheorghe Dobra

Dobra表示:“我们成功控制了成本,提高了运营效率,并推出了积极的产能提升计划,我们2018年生产了210,000吨原铝、283,000吨铸铝、31,000吨再生铝、105,000吨铝加工产品(包括挤压型材)和高附加值产品;铝加工产品产量有望在2021年达到120,000吨。”

铝是元素周期表中第13号元素,占地壳质量的8%以上。但众所周知,自然界中并不存在纯铝。19世纪,丹麦物理学家克里斯蒂安·奥斯特(Christian Oersted)使用电解还原法,在富含铝的矿物中首次分离出纯铝。如今,铝主要通过还原氧化铝获得,而氧化铝源自铝土矿,这种粘土状矿物主要产自热带地区。生产一吨铝需要四到五吨铝土矿。

Aluminium Romania(ALRO)首席执行官Gheorghe Dobra。

Aluminium Romania(ALRO)首席执行官Gheorghe Dobra。

为了将氧化铝还原成液态铝(即原铝),需要使用消耗大量电力的电解法。然后,熔融铝(取自原铝和回收铝)会在铸造车间中转化为铝坯、线材和厚板。铝加工产品中包括很多高附加值产品,例如用于航空航天业的硬质合金板材、用于汽车工业的覆层材料、用于船舶和压力容器的板材,以及高级工程化产品。

这些产品都是生产汽车、火车、飞机、电话、电缆、热交换器、计算机以及众多其他特种和家用产品的关键工程原材料。

作为世界一流的铝生产商,ALRO集团的特别之处在于,公司拥有并运营完整的价值链,涵盖从原材料铝土矿到最终产品如汽车和航空航天产品(包括阳极厂和铝回收设施)等所有环节。公司在整个生产过程中都拥有所有权和经营权,包括塞拉利昂的铝土矿(将矿物从该地运往罗马尼亚图尔恰的多瑙河港口需时两周)以及斯拉蒂纳的生产和加工设施,实现了商业术语中的“垂直整合”。

Dobra预见ALRO未来将进入可持续发展轨道。他表示:“在未来很长一段时间内,ALRO仍将是极具竞争力的铝生产商。”

ALRO是欧洲最大的铝生产商之一,也是罗马尼亚规模最大的工业公司之一。

ALRO是欧洲最大的铝生产商之一,也是罗马尼亚规模最大的工业公司之一。

作为罗马尼亚一家私营铝生产商,ALRO的持续成功很大程度上归功于公司对全新技术和工艺的持续投资(仅于2018年就投资了5480万欧元),这帮助公司提高了整体效率。

这些投资活动中也包括和SKF罗马尼亚公司的合作,后者因此也获益匪浅。合作中SKF向ALRO提供完整的生命周期方法,帮助其确定如何发挥SKF轴承的最大价值,并充分利用状态监测设备来监控数百个测量渠道,包括熔炉、热轧机与冷轧机、刷光机和相关机械设备等。双方的合作根植于“可靠性工程技术”这一文化理念,实践中采取最佳生命周期做法,使ALRO资产发挥最佳效果。

销售联系方式

evolution@skf.com

Dobra表示:“我们与SKF的合作可追溯到2009年,我们认为他们在同类企业中首屈一指。SKF彻底改变了我们的维护方法,将我们的维护成本降低了15%。最初我们应用了SKF机器健康技术,力求100%避免意外故障发生,目前距离这个目标已经越来越近。我们在技术、文化和流程变革领域投资。现在又开始将目光投向其他目标,例如维护和流程控制中的数据数字化。与SKF的合作关系对我们当前和未来的业务计划都至关重要。”

相关内容