Auszeichnungfür X-Tracker
In der Gemeinschaft der Automobilzulieferer wird der PACE Award weltweit als das Innovationssymbol der Industrie anerkannt. In diesem Jahr ist SKF eines von 11 Unternehmen, das mit dem PACE Award ausgezeichnet wurde. SKF gewann in der Produktkategorie mit der asymmetrischen Radlagerungseinheit X-Tracker, die in zahlreichen Fahrzeugen, einschließlich des neuen Cadillac STS-V, zum Einsatz kommt.
In der Gemeinschaft der Automobilzulieferer wird der PACE Award weltweit als das Innovationssymbol der Industrie anerkannt. In diesem Jahr ist SKF eines von 11 Unternehmen, das mit dem PACE Award ausgezeichnet wurde. SKF gewann in der Produktkategorie mit der asymmetrischen Radlagerungseinheit X-Tracker, die in zahlreichen Fahrzeugen, einschließlich des neuen Cadillac STS-V, zum Einsatz kommt.
X-Tracker ist eine asymmetrische Radlagereinheit. Der wagenäußere Wälzkörpersatz hat einen größerenTeilkreisdurchmesser und enthält mehr Wälzkörper als der wageninnere. Dies erhöht die Tragfähigkeit und verbessert gleichzeitig die Kippsteikeit (den Seitenkraft-Radsturzwinkel-Gradient) im Vergleich zu herkömmlichen symmetrischen Radlagereinheiten ganz erheblich. Die X-Tracker Lagereinheit verbessert außerdem die Präzision der Fahrzeugstabilitätskontrolle, da sie dazu beiträgt, die Ansprechzeit der Bremsen nach einer Kurvendurchfahrt zu verkürzen. Zum ersten Mal verwendet im Dodge Durango 2004 und dem Dodge Dakota 2005. SKF hat drei Ausführungen des X-Tracker entwickelt: eine Kugellagerausführung, eine Kugel- und
Kegelrollenlagerausführung und eine neue Ganzkegelrollenlagerausführung.