Bremst nicht aus
Der australische Konzern Pacifica unterzeichnete einen Vertrag mit SKF über die gemeinsame Entwicklung von Feststellbremsen für Kraftfahrzeuge nach dem Brake-By-Wire“-Prinzip.
Pacifica ist der weltgrößte Zulieferer der Automobilindustrie für Feststellbremsen aus Aluminium. 2001 betrug der Umsatz über 1 Milliarde Australische Dollar (520 Millionen Euro).
Mit dem neuen Mechatronik-System kann der Fahrer die Feststellbremse über einen Kippschalter auslösen, der über eine elektromechanische Betätigungseinheit jede einzelne Bremseinheit anspricht. Die Bremskraft der Feststellbremse kann schrittweise gesteigert werden oder sofort voll greifen. Dadurch wird der Fahrer auch beim Anfahren am Berg unterstützt.
In der Zusammenarbeit mit SKF will Pacifica eine elektromechanische Version der patentierten Feststellbremse Banksia“ entwickeln.
Die hochentwickelte SKF Technik ist besser für Banksia geeignet als vergleichbare Konzepte“, erläutert John MacKenzie, Managing Director von Pacifica. Zusammen können wir die elektrische Banksia-Bremse schneller auf den Markt bringen, als wir das allein könnten.“