Die solide Alternative
Solid Oil, das ist Öl, das in einem Polymer wie in einem Schwamm eingebettet und zur Lagerschmierung wesentlich vorteilhafter als Schmierfett ist. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen wird Solid Oil nicht steif wie herkömmliches Fett, und das Anlaufreibmoment nimmt nicht zu.
Bei Schmierung mit Solid Oil wird das Schmierfett im Lagerbetrieb aus dem Polymer freigegeben, so dass Wälzkörper und Laufbahnen optimal geschmiert werden. Bei Lagerstillstand wird das Öl wieder vom Polymer aufgenommen. Lager mit Solid Oil enthalten zwei- bis viermal so viel Schmierstoff wie fettgefüllte Lager.