Don’t worry. Just bike.
Auf der Eurobike in Friedrichshafen widmet sich SKF der Robustheit von Mountainbikes: Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die innovativen MTRX Lager, die Matsch und Dreck den Schrecken nehmen – dank eines cleveren Technologie-Transfers. Ähnliches leisten die maßgeschneiderten Offroad-Dichtungen des Unternehmens.
Bei MTRX handelt es sich um eine Technologie, die SKF ursprünglich für Lebensmittelproduktionsanlagen entwickelt hatte: Die entsprechenden Lager verfügen über eine ölgesättigte Polymermatrix („Solid Oil“), die fast den gesamten freien Raum innerhalb eines Lagers ausfüllt und etwa zwei- bis viermal mehr Öl enthält als herkömmliche fettgeschmierte Lager.

Diese Polymermatrix schirmt die Wälzkörper und Laufbahnen viel besser gegen Verschmutzungen ab als jede konventionelle Fettschmierung. Außerdem wirkt sie der unbeabsichtigten Kontamination des Lagers durch Wasser und andere Fremdstoffe bei Hochdruck-Reinigungen des Bikes entgegen. Beide Faktoren sorgen für einen optimalen Schutz der Stahloberflächen im Lager, sodass Kondensat und Korrosion im Grunde keine Chance haben. Das Ergebnis: Die MTRX Lager nehmen Matsch und Dreck den Schrecken – sie sind selbst auf den härtesten Trails kaum kaputt zu kriegen.
Die extrem robuste Lösung von SKF eignet sich für Radnaben, Pedale und Tretlager, den Steuersatz sowie die Schaltrollen und nicht zuletzt den Hinterbau. Entwickelt wurde MTRX von Ingenieuren, die selbst begeisterte Biker sind und ihre Erfindung über Zigtausende von Kilometern auf Praxistauglichkeit getestet haben. Nähere Informationen zum Thema „MTRX“ gibt’s hier: www.skf-mtrx.com.

MTB-Dichtungen mit Profi-Performance
Abgesehen von Lagern liefert SKF für MTBs seit vielen Jahren auch Dichtungen, die speziell auf den Einsatz im Offroad-Bereich abgestimmt sind. Tatsächlich werden diese Dichtungen aus den gleichen selbstschmierenden Werkstoffen hergestellt, wie sie u. a. in professionellen Enduro-Motorrädern zum Einsatz kommen.

Die dort gesammelten Erfahrungen sind beispielsweise in die Federgabel-Dichtungskits von SKF eingeflossen, die über ein äußerst wirksames Staubabstreifer-Design verfügen und das Innenleben der Gabel dadurch bestens vor Schmutz schützen. Zugleich verhindert eine integrierte Dichtlippe das Austreten von Öl, während ein vorimprägnierter Schaumstoffring die Reibung minimiert. Alles zusammen sorgt für eine überragende Performance. Zu diesem maßgeschneiderten Portfolio für OEMs und Endanwender gehören außerdem Dichtungslösungen für Sattelstützen, Dämpfer, Radnaben, etc..

Diese und weitere erprobte Produkte für den MTB-Sektor präsentiert SKF in der Zeit vom 04. bis 07. September auf der Eurobike in Friedrichshafen. Besucher der Messe finden SKF in Halle A2 am Stand A2-106.