Fruchtbare Zusammenarbeit
Die Tage sind vorbei, als Unternehmen, die in Forschungsprojekte von externen Institutionen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen investierten oder sponserten, mit Skepsis betrachtet wurden. Auch Wissenschaftler, die Unternehmen bei der Entwicklung von besseren und umweltverträglicheren Produkten helfen, werden nicht mehr schief angesehen. Die Einwände von Kritikern weichen allmählich einem zunehmenden Verständnis für die zahlreichen Vorteile, die sich aus der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie ergeben.
Die Tage sind vorbei, als Unternehmen, die in Forschungsprojekte von externen Institutionen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen investierten oder sponserten, mit Skepsis betrachtet wurden. Auch Wissenschaftler, die Unternehmen bei der Entwicklung von besseren und umweltverträglicheren Produkten helfen, werden nicht mehr schief angesehen. Die Einwände von Kritikern weichen allmählich einem zunehmenden Verständnis für die zahlreichen Vorteile, die sich aus der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie ergeben.
Obwohl SKF eigene Forschungseinrichtungen und Experten hat, ist die Unterstützung von externen Forschungsprojekten eine strategische Investition. Wenn sich promovierte Forscher und Postdoktoranden mit Lagertechnologie befassen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, ist das von ganz besonderem Wert. Die Lagerexperten von SKF wiederum steuern neue Perspektiven zur Arbeit der Wissenschaftler bei.
Neben zahlreichen Kooperationen mit Universitäten in allen Teilen der Welt finanziert SKF zurzeit zwei neue University Technology Centres in Großbritannien – eines an der Universität Cambridge und eines am Imperial College in London.
Evolution erscheint ab jetzt in einem neuen Erscheinungsbild: Ein moderneres und dynamischeres Design, einer neue Schrift, die die Lesbarkeit verbessert und eine Umschlagseite, die ein echter Blickfang ist. Nichts ändern wird sich jedoch an der hohen Qualität des Inhalts, die seit dem Start im Jahre 1994 das Markenzeichen von Evolution ist.
Viel Spaß bei der Lektüre!