Herausforderungen führen zu Verbesserungen
Wie sich die Zeiten doch ändern. Das Umfeld, in dem ich lebe, befindet sich in ständigem Wandel. Nicht genug damit, dass die Technik mein Leben verändert, man ist auch ständig bemüht, Stil und Funktion neu zu gestalten – von den Verpackungen in den Regalen (lesen Sie über SKF-Verpackungen auf Seite 12) über die Eigenschaften des Autos, das ich fahre, bis zu den Handyfunktionen, die ich benötige. Alles ist anders als früher. Als Verbraucher bin ich bestrebt, Stil und Funktion mit hoher Qualität und erschwinglichem Preis zu kombinieren, und genau darin besteht heute die Herausforderung für Entwickler und Hersteller. Die kontinuierlichen Fortschritte bei der Software sind dabei eine große Hilfe, weil sie Entwicklung und Konstruktion ständig verbessern.
Wie sich die Zeiten doch ändern. Das Umfeld, in dem ich lebe, befindet sich in ständigem Wandel. Nicht genug damit, dass die Technik mein Leben verändert, man ist auch ständig bemüht, Stil und Funktion neu zu gestalten – von den Verpackungen in den Regalen (lesen Sie über SKF-Verpackungen auf Seite 12) über die Eigenschaften des Autos, das ich fahre, bis zu den Handyfunktionen, die ich benötige. Alles ist anders als früher. Als Verbraucher bin ich bestrebt, Stil und Funktion mit hoher Qualität und erschwinglichem Preis zu kombinieren, und genau darin besteht heute die Herausforderung für Entwickler und Hersteller. Die kontinuierlichen Fortschritte bei der Software sind dabei eine große Hilfe, weil sie Entwicklung und Konstruktion ständig verbessern.
Willkommen bei Evolution 3/03. Die vorliegende Ausgabe befasst sich hauptsächlich mit Entwicklung, Konstruktion und praktischer Umsetzung. An diesem Prozess sind heute wesentlich mehr Akteure beteiligt als früher. Man spricht von „Engineering Collaboration“, einem Konzept, das auch nicht-technische Faktoren wie Marktdynamik und soziale Implikationen einbezieht. Joe Gavaghan von Parametric Technology Corporation erklärt dazu: „Früher bestand der Prozess aus einzelnen Schritten, die nacheinander durchgeführt wurden. Alle an dieser Kette Beteiligten erledigten ihren Teil der Arbeit und reichten sie dann an den nächsten weiter. Heute muss alles gleichzeitig ablaufen.“ Härterer Wettbewerb und Globalisierung zwingen zu einer neuen Denkweise.
Das amerikanische Unternehmen Liberty Precision Industries ist ein Systemintegrator, der seinen Kunden ein komplettes Paket an Produkten und Dienstleistungen bietet – alles aus einer Hand. Dank der partnerschaftlichen Beziehungen, die Liberty Precision zu seinen Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern unterhält, sind 80 Prozent des Umsatzes Wiederholungskäufe. Ein weiteres Plus ist nach Aussage des Unternehmens der ständige Zugang zu Spitzentechnologie. In dem Artikel berichten wir über Libertys Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit im Zusammenhang mit einem ganz speziellen Projekt, das einmal den Kunden von DaimlerChrysler zugute kommen wird. Sein Wert wird mit 33 Millionen US-Dollar (rund 29 Millionen Euro) angegeben.
Christbäume versorgen die Welt mit Energie. Nein, das ist keine Fiktion. Die Rede ist vielmehr von einem hellroten, eckigen Gebilde aus Ventilen und Rohren, das als „Christbaum“ bezeichnet und bei der Erdölgewinnung eingesetzt wird. In diesem Fall handelt es sich um ein neuartiges Konzept von FMC Energy Systems in Houston, Texas, das für abgelegene Einsatzorte und besonders harte Bedingungen ausgelegt ist. Auf Seite 32 erfahren Sie mehr über die innovative Konstruktion, die mit einem Rollengewindetrieb von SKF arbeitet.
Nun ein paar Worte an die Weinliebhaber unter Ihnen. Wussten Sie, dass SKF-Lager durchaus zur Qualität Ihres ausgewählten Tröpfchens beigetragen haben können? Der norditalienische Landmaschinenhersteller, Berti, hat einen Mulcher mit Pendelkugellagern von SKF konstruiert, dessen hohe Zuverlässigkeit die Bearbeitung der terrassierten Weinberge erleichtert.
In unserer nächsten Ausgabe werden wir das Thema Handel beleuchten – früher, heute und in Zukunft. Bis bald!