In neuen Bahnen denken und handeln
Der Nobelpreisträger Al Gore sagte kürzlich bei einem Besuch im schwedischen Göteborg: „Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Umdenken einen grundlegenden Wandel in unserer Auffassung von Erhaltung unserer Zivilisation herbeiführen kann, aber das ist möglich.“ Und genau darum geht es: in neuen Bahnen denken und neue Lösungen finden.
Der Nobelpreisträger Al Gore sagte kürzlich bei einem Besuch im schwedischen Göteborg: „Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Umdenken einen grundlegenden Wandel in unserer Auffassung von Erhaltung unserer Zivilisation herbeiführen kann, aber das ist möglich.“ Und genau darum geht es: in neuen Bahnen denken und neue Lösungen finden.
Für die Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal (ZPR) stand der Umweltschutz an oberster Stelle, als sie ihr Werk in dem kleinen deutschen Ort Blankenstein in eine der modernsten und umweltfreundlichsten Zellstofffabriken der Welt umwandelte.
Die Umwelt zu schonen, ist zweifellos wichtig, aber für Unternehmen zählt dennoch das Ergebnis. SKF arbeitet mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) an der Entwicklung von Modellen, die eine Quantifizierung von Energieeinsparungen in verschiedenen Bereichen ermöglichen. Ernest Moniz, Leiter der Energy Initiative des MIT, ist realistisch und glaubt, dass man nur durch Kombination aller verfügbaren Ressourcen in der Lage sein wird, die zukünftige Energienachfrage in der Welt zu decken.
In der Luftfahrtindustrie erhöht sich der Druck, die negativen Auswirkungen der Flugzeuge auf die Umwelt zu reduzieren. SKF arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um das Gewicht und den Treibstoffverbrauch und damit Emissionen zu reduzieren
Auch IDMoS im schottischen Dundee hat mit CarieScan eine neue Lösung entwickelt. Es handelt sich um ein Gerät zur Frühdiagnose von Zahnkaries. Es arbeitet präziser als herkömmliche Methoden und kommt gänzlich ohne schädliche Röntgenstrahlen aus, weswegen es bei einem größeren Patientenkreis eingesetzt werden kann.
Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Evolution nimmt dies zum Anlass, das Verhältnis zwischen Sport und Geld genauer zu beleuchten.
Viel Spaß beim Lesen!