Interaktive Lagerauswahl

Der neue Interaktive SKF Lagerungskatalog auf CD-ROM ist da. Der SKF Hauptkatalog und der Katalog „Große Lager“ und „Nadellager“ wurden aktualisiert und zum Abschnitt „Wälzlager“ zusammengeführt. „Gleitlager“ und „Dichtungen“ sind weitere eigenständige Abschnitte auf der CD-ROM.
   

Ähnliche Inhalte

Der neue Interaktive SKF Lagerungskatalog auf CD-ROM ist da. Der SKF Hauptkatalog und der Katalog „Große Lager“ und „Nadellager“ wurden aktualisiert und zum Abschnitt „Wälzlager“ zusammengeführt. „Gleitlager“ und „Dichtungen“ sind weitere eigenständige Abschnitte auf der CD-ROM.
   

Die CD-ROM enthält auch einen Berechnungsmodus mit automatischer Übernahme der Daten aus den Lagertabellen. 10 000 Produkte werden mit allen technischen Daten vorgestellt. Die Querschnitte der gängigen Lagertypen können als DXF-Datei in CAD-Systeme exportiert werden.
   

Der interaktive Katalog nutzt die technischen Möglichkeiten des Mediums CD-ROM und enthält nicht nur zahlreiche Illustrationen, sondern auch Animationen und Videosequenzen.
Der Interaktive SKF Lagerungskatalog ist zur Zeit zweisprachig: Deutsch und Englisch. 1999 werden weitere Sprachfassungen dazukommen. Weitere Informationen über den neuen SKF Katalog erhalten Sie von den SKF Gesellschaften und Vertragshändlern vor Ort oder über die Homepage der SKF Gruppe unter www.skf.com.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten