Kalt

Wenn die Temperatur auf minus 50 °C fällt und es wochenlang so kalt bleibt, bekommt man Probleme mit der Schmierung von Maschinen im Freien. Aber damit muß das Stahlwerk Kusnezk (KMK) in Nowokusnezk (Westsibirien) leben. Es handelt sich um eins der größten integrierten Hüttenwerke in Rußland (30 000 Beschäftigte), und es kann seine Produktion nicht vom Wetter abhängig machen.

Ähnliche Inhalte

Wenn die Temperatur auf minus 50 °C fällt und es wochenlang so kalt bleibt, bekommt man Probleme mit der Schmierung von Maschinen im Freien. Aber damit muß das Stahlwerk Kusnezk (KMK) in Nowokusnezk (Westsibirien) leben. Es handelt sich um eins der größten integrierten Hüttenwerke in Rußland (30 000 Beschäftigte), und es kann seine Produktion nicht vom Wetter abhängig machen.

   1995 hatte SKF in Form des Fetts LGWM 1 die richtige Lösung für dieses Schmierproblem. Das Fett ist leistungsfähig und läßt sich auch bei extrem niedrigen Temperaturen gut pumpen, was besonders bei zentralen Schmiersystemem von Bedeutung ist. Heute ist SKF der einzige Lieferant von Schmierfett für den Winter. Wie KMK berichtet, treten nun im Winter praktisch keine Ausfälle wegen Mangelschmierung mehr auf.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten