Lager für die Druckmaschinenindustrie
In modernen Druckmaschinen sind die Anforderungen an Wälzlager außerordentlich hoch, insbesondere an die Lager der Druckzylinder.
Hauptzylinder oder Druckzylinder sind eine entscheidende Lagereinbaustelle, denn die Druckqualität hängt wesentlich von der Laufgenauigkeit der Zylinder ab. Die Lageranforderungen bei einem Druckzylinder lassen sich durchaus mit denen einer Werkzeugmaschine vergleichen.
SKF bietet für die Druckmaschinenindustrie ein breites Produktprogramm und maßgeschneiderte Lösungen. Es wurden verschiedene neue Lagerkonzepte erarbeitet. Oft basierten diese Neuentwicklungen auf dem Wunsch der Druckmaschinenindustrie nach umfassenden Lagerungslösungen. SKF Qualitätsprodukte und stetige Weiter – und Neuentwicklungen bei Produkten und Technologie helfen, die geforderte größere Wirtschaftlichkeit und den zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr zu verwirklichen.
Pendelrollenlager
Seit mehr als 30 Jahren werden SKF Pendelrollenlager bei Präzisionsdruck und – beschichtung in Plattenzylinder – sowie Gummizylinderlagerungen in Druckmaschinen, aber auch in Perforiermaschinen, Papierschneidern und Rollenschneidemaschinen eingesetzt.
Für Druckmaschinen bietet SKF zwei verschiedene Pendelrollenlager an. Zunächst vorgespannte und drehmomentgeprüfte Lager. Sie werden eingelaufen und das Drehmoment geprüft. Die Innenringstirnflächen sind so aufeinander abgestimmt, daß sich bei korrekter Montage genau die gewünschte Vorspannung einstellt. Diese Lager sind mit herkömmlichen Lagern derselben Größe und Bezeichnung problemlos austauschbar. Sie tragen die Nachsetzzeichen VA759 und VA760.
Dann gibt es noch Lager mit Toleranzklasse P5 und Radialluft C1. Die tatsächliche Radialluft und die Position und Größe des größten Innenringschlags sind auf der Lagerstirnfläche gekennzeichnet. Hier lautet das Nachsetzzeichen VA772.
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager kommen oft als Festlager für papierführende Zylinder in Bogenoffsetmaschinen zum Einsatz. Ein zweireihiges Kegelrollenlager in O-Anordnung wird genau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Die Vorspannung im Betrieb entsteht durch den inneren Zwischenring. Der extradicke einteilige Außenring übernimmt die Funktion der herkömmlichen Außenhülse; das Schmieröl wird durch Bohrungen im Außenring zugeführt. Die Lager werden von SKF mit einer Laufgenauigkeit bis Toleranzklasse P4 gefertigt. Sie sind einbaufertig und betriebsbereit, nach der Montage sind also keine weiteren Einstellarbeiten erforderlich.
Der Einbau ist wesentlich unproblematischer als bei herkömmlichen Lagerungen. Einbaufehler lassen sich weitgehend ausschließen, da das Lager ohne weiteres Einstellen betriebsbereit ist. Durch die geringere Zahl von Einzelteilen wird die Konstruktion kompakter und axial wie radial steifer. Der Druckzylinder sollte auf der Gegenseite in Zylinderrollenlagern oder Lagereinheiten für Druckzylinder (PCU) abgestützt werden.
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager sind die normalen Lager für die Hauptzylinder. Bei Gummizylindern können die Lager in einem exzentrischen Gehäuse (Hülse) sitzen, das wie ein Gleitlager wirkt und durch einfaches Verdrehen eine genaue Einstellung der Druckzylinder ermöglicht. Hier werden zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe NNU 49 und NN 30 verwendet. Die Rollenführung erfolgt bei Bauform NNU durch die Außenringborde, bei den NN-Lagern durch die Innenringborde. Die Lager haben eine höhere Genauigkeit als Normal (SP) und sind mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung (1:12) erhältlich. Die Nachschmierung erfolgt über eine Nut und Schmierbohrungen im Außenring (W33). Standardaustattung sind Messingkäfige, bei größeren Stückzahlen sind auch Käfige aus Polyamid 6,6 möglich.
PCU-Konzept
In Zusammenarbeit mit führenden Druckmaschinenherstellern entwickelte SKF Druckzylinder-Lagereinheiten (PCU), in denen Zylinderrollenlager, Exzentergehäuse und weitere erforderliche Bauteile aufeinander abgestimmt sind. Fünf Bauformen solcher maßgeschneiderten Zylinderrollenlager und Druckzylinderlagereinheiten sind erhältlich: mit zwei Ringen, konzentrisch; mit zwei Ringen, einer exzentrisch; mit drei Ringen, einer exzentrisch; mit drei Ringen, zwei exzentrisch; mit vier Ringen, zwei exzentrisch.
Nicht nur die hohe Laufgenauigkeit der Zylinderrollenlager zeichnet diese Einheiten aus, sondern auch Lagerluft Null nach dem Einbau, einfacher und schneller Einbau, hohe radiale Steifigkeit, leichtgängige Exzentereinstellung und geringe Reibung.
Eine Herausforderung
Druckmaschinenhauptzylinder sind eine Herausforderung. Bessere Druckqualität, höhere Geschwindigkeiten und Lösungen zur Senkung der Gesamtkosten der Maschine sind gefragt. SKF bietet schon heute ein breites Sortiment verschiedener Lager speziell für die Druckmaschinenindustrie an und wird auch in Zukunft Weiterentwicklungen und Innovationen unter Einsatz moderner Technologien vorantreiben.
Werner Palmetshofer,
SKF Österreich AG, Steyr, Österreich