- „Feststellbremse“ für Turbinen
n Durch Blockieren eines Lagerrings kann man eine Turbine feststellen. Das neue patentierte Blockierlager von SKF schafft dieses Kunststück. Das Lager besteht aus einem herkömmlichen Lager und einem integrierten Hubzylinder und wirkt wie eine „Feststellbremse“. Diese Funktion wird immer dann benötigt, wenn die Windstärke zu groß oder zu gering ist, und die Turbine nicht laufen soll.
- Drahtloses Messen
„Magic Roller“ ist ein neuartiges Messsystem für Großlager. Ein Lager mit einer solchen magischen Rolle kann die gesamte Lagerbelastung in Größe und Richtung messen, gibt Hinweise auf die Lastverteilung im Lager und kann Beschädigungen der Laufflächen anzeigen. Bei Windkraftanlagen lassen sich auf diese Weise die Lagerbelastungen in Abhängigkeit von der Konstruktion der Turbine und den vorherrschenden Windbedingungen bestimmen.
Ein oder mehrere Wälzkörper werden so umgebaut, dass sie Kraftmessvorrichtungen und einen Sender aufnehmen können. Eine feststehende Spule neben der Rolle und eine Spule um den Lageraußenring bilden eine induktive Stromversorgung. Die Signale der Rolle werden von einem Empfänger außerhalb des Lagers aufgenommen und von einer speziellen Analysesoftware ausgewertet.
- Stark und schnell
Ein neuartiges Zylinderrollenlager von SKF ermöglicht höhere Drehzahlen und eine um 15 Prozent höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Lager.
Dank der in der Größe optimierten Rollen findet ein neuartiger, patentierter KäPlatz im Lager. Hohe Tragfähigkeit und hohe Drehzahlen sind besonders in Windkraftanlagen gefordert.