Mehr als nur ein Katalog
Der Interaktive SKF Lagerungskatalog, erhältlich als CD-ROM und im Internet abrufbar, bringt gegenüber einem gedruckten Katalog wesentliche VorteileDamit ein Konstrukteur das beste SKF Produkt für seine Zwecke auswählen kann, müssen ihm benutzerfreundliche Produktkataloge und Handbücher zur Verfügung stehen. Ein Produktkatalog sollte die erforderlichen Angaben zu einem Produkt übersichtlich darstellen. Tabellen mit Produktdaten reichen da nicht aus, auch Angaben zur richtigen Anwendung, Montage- und Schmieranweisungen und Rechenbeispiele dürfen nicht fehlen.
Damit SKF Kataloge noch benutzerfreundlicher werden, gleichzeitig aber mehr Informationen liefern und ganz neue Funktionen bieten, wurden die wichtigsten SKF Kataloge in elektronischer Form zusammengestellt: der Interaktive SKF Lagerungskatalog, verfügbar als CD-ROM und im Internet.
Elektronisch oder gedruckt
Ist ein elektronischer Katalog besser als einer in Papierform? Nicht von vornherein. Alles hängt vom Aufbau des elektronischen Katalogs ab. Manche elektronischen Kataloge übernehmen einfach die Form des Papierkatalogs. Beim Erstellen des SKF Katalogs wurde großer Wert darauf gelegt, die technischen Möglichkeiten eines elektronischen Katalogs auszuschöpfen. So finden Sie Rechenroutinen und Animationen und kurze Videosequenzen, die Abläufe und Verfahren darstellen.
Außerdem faßt eine CD wesentlich mehr Daten als jedes Buch, denn einem Buch sind durch Größe und Gewicht Grenzen gesetzt. Daher wurde entschieden, den Inhalt verschiedener SKF Kataloge elektronisch aufzubereiten: Hauptkatalog, Großlager, Nadellager, Gleitlager und CR-Dichtungen. Die Katalog-CD enthält eine englische und eine deutsche Version. Weitere Sprachen sind vorgesehen.
Ungefähr 16.000 Produkte werden mit allen erforderlichen Angaben in Tabellenform dargestellt. Jede Produktart wird mit Konstruktionsform und Toleranzangaben und Berechnungsverfahren genau beschrieben. Die Abschnitte zu den Grundlagen einer Lageranwendung, Auswahl von Lagerart und größe, Schmierung, Montage und Wartung bringen allgemeine Angaben zu Wälzlagern. Der Abschnitt über Dichtungen stellt die verschiedenen Formen der Abdichtung vor und gibt Hilfestellung bei der Auswahl der geeigneten Dichtung für unterschiedliche Betriebsbedingungen.
Selbst noch so viele Angaben in einem Katalog helfen nicht weiter, wenn man das, was man sucht, nicht einfach und schnell finden kann. Das Rückgrat des SKF Katalogs ist die Auflistung der Kapitelüberschriften jeweils am rechten Bildschirmrand. So kommt man schnell zu jedem beliebigen Kapitel und kann sich auch in den über- und untergeordneten Abschnitten schnell zurechtfinden.
Benutzerfreundlich
Auf jeder Seite ist der Titel des jeweiligen Kapitels und übergeordneten Abschnitts angegeben, so daß man immer weiß, an welcher Stelle des Katalogs man sich befindet. Das „Inhaltsverzeichnis“ ist jederzeit einfach mit Mausklick aufzurufen.
Oft liest sich ein Text in Papierform schöner als auf dem Bildschirm, aber SKF hat versucht, die Darstellung möglichst lesefreundlich zu gestalten. Der eigentliche Text des SKF Katalogs wird auf einem hellgrauen Hintergrund dargestellt, weil dadurch die Augen nicht so sehr ermüden. Die Textfelder sind flexibel, passen sich also in der Breite dem jeweiligen Bildschirm an. Der Text ist ähnlich formatiert wie bei gedruckten SKF Katalogen und Veröffentlichungen, damit sich der Leser nicht allzusehr umstellen muß.
Damit man gleichzeitig Text lesen und Abbildungen betrachten kann, werden alle Zeichnungen, Diagramme, Tabellen usw. über ein eigenes Fenster aufgerufen. Durch Anklicken des jeweiligen Referenzbegriffs im Text kann man das Fenster mit der Abbildung öffnen. Auf dem Bildschirm können praktisch unbegrenzt viele Fenster gleichzeitig offen sein. Man kann auch ein Fenster noch betrachten, wenn man im Text bereits einen anderen Abschnitt vor sich hat.
Damit man in langen Produkttabellen nicht die Übersicht verliert, wird der Tabellenkopf immer angezeigt, und man bewegt sich nur in den übrigen Tabellenfeldern nach oben oder unten, so daß man die Zahlen jederzeit richtig zuordnen kann. Da die Bildschirmbreite begrenzt ist, können nicht alle Produktdaten gleichzeitig angezeigt werden. Wenn man auf die Produktbezeichnung klickt, erschient eine Zeichnung, die alle weiteren Angaben enthält. In der englischen Version kann man durch Anklicken einer Schaltfläche einfach die Maßeinheiten auf das englische System umstellen. Standardmäßig werden SI-Einheiten angegeben. Auch mehrere Produkttabellen können gleichzeitig geöffnet werden.
Gut durchdacht
Der Vorteil eines elektronischen Katalogs liegt darin, daß man CAD-Dateien für den Export in CAD-Programme integrieren kann. Die Produktzeichnungen sind so aufgebaut, daß fertige Zeichnungen nicht im System gespeichert zu werden brauchen.
In einem elektronischen Katalog können darüber hinaus Rechenroutinen eingebaut sein. Die Gleichungen und Diagramme sind wie auf Papier dargestellt, aber man kann spezielle Fenster für Berechnungen aufrufen. Wenn ein Lager aus einer Tabelle oder einer Liste ausgewählt wird, werden die Daten automatisch in die Berechnung eingesetzt.
Suchfunktion
Von jeder Stelle im Programm aus ist eine Suchfunktion für wie Produkte vorhanden. Bei einer Textsuche werden die Seiten angezeigt, auf denen dieses Wort in wichtigem Zusammenhang vorkommt. Bei der Produktsuche werden die Produkte, auf die (auch teilweise) die gesuchte Bezeichnung zutrifft, mit der Bezeichnung der Produkttabelle aufgelistet. Beim Anklicken des gewünschten Produkts wird die Tabelle geöffnet und der Suchbegriff markiert.
Selbstverständlich können alle Texte, Illustrationen, Tabellen und Berechnungsfelder auch ausgedruckt werden.
Der Katalog ist nicht nur auf CD erhältlich, sondern auch im Internet abrufbar. Die Funktionen entsprechen denen der CD, was den Interaktiven SKF Lagerungskatalog im Internet einmalig macht. Die Internet-Version wird laufend aktualisiert.
Leif Lewinschal
SKF Sverige AB, Göteborg, Schweden