Mondeo runderneuert
Im März 1993 brachte die Ford Motor Company den Ford Mondeo als Mittelklasse-Familienauto weltweit auf den Markt. Schon 1994 war das Fahrzeug die Nummer Eins in Europa. Die Auszeichnung „Europäisches Auto des Jahres 1994“ wurde natürlich auch in der allerersten Ausgabe von Evolution gewürdigt.
Im März 1993 brachte die Ford Motor Company den Ford Mondeo als Mittelklasse-Familienauto weltweit auf den Markt. Schon 1994 war das Fahrzeug die Nummer Eins in Europa. Die Auszeichnung „Europäisches Auto des Jahres 1994“ wurde natürlich auch in der allerersten Ausgabe von Evolution gewürdigt.
Wenn jetzt Evolution sein 10jähriges Jubiläum feiert, ist der Ford Mondeo immer noch genauso beliebt. Im Jahr 2000 wurde er mit einer großen Anzahl zusätzlicher Funktionen für den Fahrer aufgewertet, aber dennoch bleibt Ford dem ursprünglichen Konzept treu. Chris Bird, der Design-Manager von Ford Europa, drückt es folgendermaßen aus: „Der Mondeo verbindet Tradition und Bewährtes mit Neuem.“
Das neue Modell 2004 enthält über 1.500 neue Teile, so klimatisierte Vordersitze, beheizbare Rücksitze, zwei Navigationssysteme zur Wahl, elektrisch anklappbare Außenspiegel und Scheibenwischer mit Regensensor, Benzin-Direkteinspritzer sowie verschiedene Motor- und Schaltvarianten.
Bemerkenswert am neuen Ford Mondeo ist das Konzept des „Simultaneous Engineering“, d. h., der Wagen wurde in enger Zusammenarbeit von Ford-Fachleuten in den USA, Großbritannien und Deutschland in Abstimmung mit den Zulieferern entwickelt. „Stetige Verbesserung ist die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Ford und den Zulieferern“, so Birgit Paschen 1994 in Evolution. Paschen war damals Chefeinkäuferin für Lager für den Mondeo bei der Ford-Werke AG.
Eine solche Zusammenarbeit mit Lieferanten im Sinne stetiger Verbesserungen hat für Ford noch immer einen hohen Stellenwert. Der Mondeo ist ein echtes Familienauto, das von den Kunden geschätzt wird und seit seiner Markteinführung eins der bestverkauften Modelle von Ford ist. Der Wagen hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, so den Titel „Auto des Jahres“ der britischen Automobilzeitschriften Auto Express Magazine und What Car, der britischen Tageszeitung The Sun und von Wheels Asia, der führenden Automobilzeitschrift in Singapur sowie der britischen Fernsehsendung „Top Gear“.