Neues Wälzlagerwerk in China
SKF eröffnete am 7. November 2003 offiziell ihr neues Wälzlagerwerk in Shanghai, China.
SKF eröffnete am 7. November 2003 offiziell ihr neues Wälzlagerwerk in Shanghai, China.
Die 2002 gegründete SKF Shanghai Bearings Co Ltd ist ein Joint-Venture zwischen SKF und der Shanghai Bearing Corporation, an der SKF mit 60 % die Anteilsmehrheit hält und die Leitung innehat.
Im neuen Werk in der Pudong Development Zone werden Rillenkugellager hergestellt. Drei von sechs Fertigungschannels sind bereits eingerichtet – natürlich mit modernster Produktionstechnik. Nachdem die Lager aus der Vorserienfertigung von SKF in Europa aufs genaueste untersucht, geprüft und freigegeben waren, konnte die Serienfertigung 2003 anlaufen.
Es werden Rillenkugellager unterschiedlicher Größen und Varianten für verschiedenste Kundenanforderungen und Anwendungen gefertigt. Diese Lager sind für Geräte im Haushaltsbereich oder für Elektromotoren gedacht.
„Diese Investition zeigt einmal mehr, wie sehr sich SKF in China engagiert“, so Konzernchef Tom Johnstone bei der offiziellen Eröffnung des neuen Werks in Shanghai. „Wir können auf mehrere Jahre schnellen Wachstums zurückblicken, und wir wollen unsere Position auf diesem zukunftsträchtigen Markt weiter ausbauen.“
Das Werk ist so großzügig ausgelegt, dass in einer zweiten Investitionsphase die Kapazität verdoppelt werden kann.
Dies ist bereits das fünfte Joint-Venture von SKF in China und das zweite mit der Shanghai Bearing Corporation. Das China-Geschäft begann 1995 mit SKF Automotive Bearings Co Ltd.