Neuste Nachrichten!
SKF hat eine neue Umfrage unter Evolution-Lesern durchgeführt. Dabei wurden 754 Personen aus neun Ländern in Asien und Europa sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika nach ihrer Ansicht über Evolution befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass:
SKF hat eine neue Umfrage unter Evolution-Lesern durchgeführt. Dabei wurden 754 Personen aus neun Ländern in Asien und Europa sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika nach ihrer Ansicht über Evolution befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass:
(42) Evolution insgesamt mit „Ausgezeichnet” oder „Sehr gut” bewerten;
(47) die Qualität der technischen Artikel von Evolution für „Ausgezeichnet” oder „Sehr gut” halten;
(42) nach der Lektüre von Evolution eher bereit waren, Kunde von SKF zu werden;
(36) ein Produkt von SKF gekauft oder in einer Spezifikation angegeben haben, nachdem sie Evolution gelesen hatten.
Diese Ergebnisse bestätigen den großen Erfolg von Evolution und beweisen, dass das Magazin einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Marktpräsenz von SKF, zur Stärkung der Marke und zum Aufbau von Beziehungen leistet. Das Evolution-Team möchte bei dieser Gelegenheit allen Lesern danken, die an der Umfrage teilgenommen haben.
) Ergebnisse aus einer Leserumfrage von 1999