Neue Lagerausführung für Windgetriebe
SKF stellt mit SKF DuraPro ein neues Lager für Windgetriebe vor, das sich nicht nur durch eine längere Lebensdauer, sondern auch durch eine höhere Robustheit auszeichnet.
Die Windindustrie steht unter dem ständigen Druck, die Stromgestehungskosten (LCoE) zu senken, wodurch neue Triebstrangkonstruktionen entstehen. Eine Erhöhung der Getriebe-Drehmomentdichte ist dabei erforderlich, um das Gewicht in der Höhe zu begrenzen und die Größe der größten Bauteile für den Transport zu limitieren [1]. Alle Komponenten, einschließlich der Rollenlager, müssen daher kompakter ausgelegt werden, ohne dass die Feldleistung davon beeinträchtigt wird.
Moderne Windgetriebe bestehen aus zwei oder mehr Planetengetriebestufen. Um eine höhere Drehmomentdichte zu erzielen, wird die Anzahl der Planetenräder erhöht. Dabei wird das Drehmoment auf mehr Zahnradkontakte verteilt, was eine Reduzierung des Planeten- und Hohlraddurchmessers möglich macht. Diese neuen Konstruktionstrends führten zu einer erheblichen Verkleinerung des Getriebes, aber auch zu einem geringeren Platzangebot für das Lager, das die Planeten abstützt (Bild 1).
Starke Rollenlagerlösungen sind gefragt
Eine Möglichkeit, um die Größe von Planetenrädern weiter zu reduzieren, ist der Einsatz von hydrodynamischen Gleitlagern. Allerdings sind Rollenlager in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, der Drehzahl und der Planetenradgeometrie, wie z. B. dem Verhältnis von Breite zu Durchmesser, nicht nur eine kostengünstige, sondern auch eine bewährte und zuverlässige Lösung. Daher werden neue Rollenlagerlösungen benötigt, die höhere Belastungen und Kontaktdrücke aufnehmen können, damit die Drehmomentdichte gesteigert werden kann.
Diese neuen Konstruktionstrends führten zu einer erheblichen Verkleinerung des Getriebes.
Ein weiterer wichtiger Treiber bei der Entwicklung neuer Lagerlösungen für Windgetriebe ist die Notwendigkeit, die Zuverlässigkeit und Robustheit gegenüber typischen Ausfallarten in der Praxis zu erhöhen, wie z. B. vorzeitige Ausfälle durch weiß anätzende Risse (engl. „White Etching Cracks“, WEC) [2] oder Graufleckigkeit (engl. „Micropitting“) [4].
In diesem Artikel wird das SKF DuraPro Windgetriebelager vorgestellt. Es ist das Ergebnis eines Entwicklungsprojekts mit dem Fokus auf einer neuen Lagerausführung mit
- einer längeren Lagerlebensdauer, um ein Downsizing der Lager zu ermöglichen, und
- einer höheren Robustheit gegen die bei Windgetrieben typischen Ausfallarten.

Das SKF DuraPro Windgetriebelager
Das SKF DuraPro Windgetriebelager wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen an Wälzlager in Windgetrieben zu erfüllen. Es kombiniert einen speziellen Lagerstahl mit einem thermochemischen Wärmebehandlungsverfahren, das die Lagerkomponenten an und unterhalb der Oberfläche anreichert.

Leistungsbewertung
Lagerlebensdauer-Tests
Es wurde eine Testreihe durchgeführt, bei der eine sehr hohe Belastung, eine zuvor mit Eindrücken versehene Laufbahn sowie Bedingungen mit Voll- und Mangelschmierung untersucht wurden. Die zuvor vorgenommenen Eindrücke wirken als lokale Spannungserhöhungen auf der Oberfläche und verringern die Wirksamkeit der Schmierung. Die Prüfparameter sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Es wurden zwei Lagervarianten getestet. Als Ausgangsbasis dient ein modernes durchgehärtetes Serienlager mit SKF Explorer [3] Eigenschaften und Brünierung, das mit dem SKF DuraPro Windgetriebelager verglichen wird.
Alle Lebensdauertestergebnisse wurden in einem einzigen normalisierten Weibull-Diagramm zusammengefasst, das in Bild 3 dargestellt ist. Diese Abbildung verdeutlicht die erhebliche Leistungssteigerung des SKF DuraPro Windgetriebelagers gegenüber der Basisversion. Der Stern zeigt die modifizierte Lebensdauer nach ISO/TS 16281:2008 für das SKF DuraPro Windgetriebelager (siehe Abschnitt 4). Die Modellparameter sind so gewählt, dass die berechnete Lebensdauer nahe der unteren Grenze des Vertrauensbereichs von L10h liegt.

Robust gegen vorzeitige Ausfälle durch WEC
Auch wenn die Einführung von Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit, wie z. B. die Brünierung, die Zahl der vorzeitigen Lagerausfälle schon deutlich reduziert hat [6], gibt es am Markt immer noch einen Bedarf an robusteren Lösungen. Dies gilt sowohl für den Ersatzteilmarkt, und zwar als Problemlösung für ältere, vorzeitig ausfallende Lagerausführungen, als auch für neue Getriebekonstruktionen, da es noch keine umfassenden Kenntnisse über die genauen Grenzbetriebsbedingungen gibt, bei denen es zu vorzeitigen Lagerausfällen kommt [6].
Es wurden bereits mehrere Treiber für vorzeitige Ausfälle im Zusammenhang mit WEC festgestellt [4]. Verschiedene Tests wurden entwickelt, um die Robustheit von Lagerlösungen zu prüfen. Bei SKF wird ein Prüfstand dazu genutzt, vorzeitige Ausfälle durch Einwirkung hoher Zugspannungen zu reproduzieren [7]. In der Anwendung selbst können hohe Zugspannungen durch ungeeignete Passungen, Rundlaufabweichungen des Wellendurchmessers oder Verformungen des Lagersitzes entstehen. Auf diesem Prüfstand ist das Lager auf einer Welle mit künstlicher Welligkeit montiert, was zu hohen Zugspannungen in der Laufbahn am oberen Ende der Wellen führt (Bild 4). Selbst bei Kontaktdrücken von etwa 1,5 GPa im Wälzkontakt, die im Normalbetrieb von Windgetrieben üblich sind, kommt es nach relativ kurzer Testdauer zu vorzeitigen Ausfällen, die den in der Praxis beobachteten Ausfällen sehr ähnlich sind (Bild 4).
Das Balkendiagramm in Bild 5 zeigt, dass sechs SKF DuraPro Windgetriebelager unter identischen Bedingungen getestet wurden, ohne dass es zu einem Ausfall kam. Alle Tests wurden nach 1.600 Stunden oder mehr beendet. Lager aus Standardstahl mit Wärmebehandlung fielen im Schnitt nach 178 Stunden aus.


Neue Lebensdauermodelle für SKF DuraPro Windgetriebelager
Die Windindustrie verlangt eine Bewertung der Lagerlebensdauer nach ISO/TS 16281:2008 [10]. Allerdings lässt sich die Lagerlebensdauer von modernen Lagerlösungen weder nach ISO/TS 16281:2008 noch nach ISO 281:2007 berechnen. Daher hat SKF eine Methode entwickelt, um die Lagerleistung von SKF DuraPro Windgetriebelagern in die modifizierte Lebensdauerberechnung nach ISO/TS 16281:2008 zu integrieren. Dabei wird eine Erhöhung der dynamischen Tragzahl mit einer Erhöhung des Lebensdauerbeiwerts αISO kombiniert.
Nach ISO 281:2007 wird αISO wie folgt berechnet:

Wie bei Ioannides et al. [11] dargelegt, kann die vorteilhafte Wirkung moderner Wärmebehandlungen und einer verbesserten Oberflächengüte im ISO-Modell durch Hinzufügen entsprechender Kennziffern in αISO berücksichtigt werden. Um die Leistungssteigerung des SKF DuraPro Windgetriebelagers einbeziehen zu können, wurden die Beiwerte Ψbrg für den Explorer-Effekt und ΦHDB für den zusätzlichen Effekt des optimierten Lagerstahls und der Wärmebehandlung in αISO integriert:

Basierend auf den bereits erwähnten Lebensdauertests kann die Anpassungsfunktion Ψbrg und ΦHDB bestimmt werden.
Die SKF DuraPro Windgetriebelager haben verbesserte Materialeigenschaften sowohl an als auch unterhalb der Oberfläche. Daher ist das „SKF Generalized Bearing Life Model“ (GBLM) [8], das die Effekte an und unterhalb der Oberfläche voneinander trennt (siehe Bild 6), als Lebensdauermodell am besten geeignet, um die gesteigerte Leistung so realistisch wie möglich abzubilden. Die Basis des SKF GBLM-Modells kann wie folgt dargestellt werden:

Der durch das Volumenintegral dargestellte Term der Gleichung, der sich auf den Bereich unterhalb der Oberfläche bezieht, kann mithilfe gängiger Verfahren zur Bestimmung der Wälzermüdung gelöst werden [8]. Der durch das Flächenintegral vorgegebene Term für den Bereich an der Oberfläche berücksichtigt jedoch die im Zusammenhang mit der Oberflächenermüdung stehenden Ausfallarten. Der Term für den Bereich an der Oberfläche beinhaltet auch die Modellierung des Lagerkonstruktionsmerkmals, das die Festigkeit der Oberfläche wie in der vorliegenden Anwendung steigern kann. Dieser Ansatz wurde bereits erfolgreich bei der Lebensdauerberechnung von Hybridlagern [9] angewendet und wird bei immer mehr SKF Produkten zum Einsatz kommen.
Sobald die verschiedenen Beiwerte des neuen Lebensdauermodells auf Basis der zuvor beschriebenen Lebensdauertests festgelegt sind, kann die Lebensdauer der SKF DuraPro Windgetriebelager bestimmt werden.

Der Prozess zur Aktualisierung und Validierung der modifizierten ISO/TS 16281:2008 und der SKF GBLM-Lebensdauermodelle für SKF DuraPro Windgetriebelager wurde von DNV erfolgreich auditiert.
Die Verlängerung der Lagerlebensdauer hängt von den tatsächlichen Betriebsbedingungen ab. Bild 7 zeigt die durchschnittliche Lebensdauerverlängerung, die in mehreren Berechnungsbeispielen für die verschiedenen Stufen typischer Getriebe ermittelt wurde. Die so erzielte Verlängerung der Lebensdauer beträgt mehr als das Vierfache. Dank der kombinierten Leistungssteigerung an und unterhalb der Oberfläche wird eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer bei einer Vielzahl von Betriebsbedingungen erreicht.

So tragen SKF DuraPro Windgetriebelager zur Erhöhung der Drehmomentdichte bei
Die Größe des Lagers, das das Planetenrad stützt, bestimmt häufig die Mindestgröße des Planetenrads. Daher wirkt sich eine mögliche Verkleinerung dieses Lagers direkt auf die Planetenradabmessungen und damit auf die Größe des Hohlrads und folglich auch auf die Drehmomentdichte des Getriebes aus.
In diesem Abschnitt wird anhand eines Anwendungsbeispiels gezeigt, wie SKF DuraPro Windgetriebelager durch Verkleinerung des Planetenlagers bei gleichbleibender Lagerlebensdauer zur Erhöhung der Drehmomentdichte beitragen kann. Dieses Beispiel basiert auf einem modernen 6-MW-Windgetriebe, das von einem 4-reihigen Zylinderrollenlager gestützt wird, dessen Außenlaufbahn in das Zahnrad integriert ist. Der Kunde wünscht, dass eine Lebensdauer von 30 Jahren erreicht wird, die Anforderungen der IEC 61400-4 [10] erfüllt werden und der Außenlaufbahndurchmesser minimiert wird.
Bild 8 zeigt, wie die Lagergröße bei gleicher Lagerlebensdauer reduziert werden kann. Der erste Balken zeigt die Lagerlebensdauer der ursprünglichen Lagerauswahl. Der zweite Balken zeigt, wie sich die Lebensdauer erhöht, wenn dieses Lager durch ein SKF DuraPro Windgetriebelager ersetzt wird. Der dritte Balken zeigt die Lebensdauer der optimierten Lagerausführung mit SKF DuraPro Windgetriebelagern. Der Außenlaufbahndurchmesser ist um 25 Prozent reduziert, von 460 mm auf 350 mm, während die Lebensdauer weiterhin den Kundenanforderungen entspricht.


Ähnliche Größenreduzierungen können an verschiedenen Stellen des Getriebes realisiert werden:
- Je nach Getriebestufe verlangt der Getriebehersteller eine auf den Durchmesser oder die Lagerbreite bezogene Größenreduzierung (eher bei höheren Geschwindigkeitsstufen).
- Auf der schnelllaufenden Welle trägt das Downsizing mit SKF DuraPro Windgetriebelagern zur Verringerung des Risikos von schlupfbedingten Schäden bei, bei denen die Trägheit der Rollen(-Sätze) eine wichtige Rolle spielt.
Fazit
Der bei den neuen SKF DuraPro Windgetriebelagern verwendete optimierte Lagerstahl und das spezielle Wärmebehandlungsverfahren bieten nachweislich folgende Vorteile:
- Zuverlässiges Downsizing der Lager- und Getriebeabmessungen um bis zu 25 Prozent bei gleicher Belastung und eine fünfmal längere Wälzermüdungslebensdauer an und unterhalb der Oberfläche.
- Es werden die gesteigerten Anforderungen an die Konstruktionszuverlässigkeit und die Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren mit einer branchenweit führenden Lagerlebensdauer erfüllt; diese ist in einer Änderung der ISO/TS 16281:2008 und bald auch im SKF GBLM-Modell enthalten, das erfolgreich von DNV auditiert wurde.
- Höhere Zuverlässigkeit im praktischen Einsatz durch eine größere Robustheit gegenüber den rauen Betriebsbedingungen von Windgetrieben.
Zudem wird es dank der höheren Robustheit von SKF DuraPro Windgetriebelagern gegenüber den typischen Ausfallarten bei Windgetrieben weniger ungeplante Anlagenstillstände geben und auch die Reparaturkosten werden geringer ausfallen. Somit bieten die neuen langlebigen SKF Windgetriebelager die Problemlösung für die Praxis, um die Zuverlässigkeit hinsichtlich vorzeitiger Lagerausfälle zu steigern.