Nicht von die­ser Welt

Manchmal sind Lageranwendungen nicht von dieser Welt, wie beim europäischen Raumfahrtprogramm Ariane. Seit dem ersten Raketenstart 1973 ist SARMA, die französische SKF Gesellschaft für Flugwerk-Komponenten, aktiv eingebunden. Mehr als 100 Ariane-Flüge wurden bisher durchgeführt, und Ariane 4 soll bis zum Jahr 2002 noch zehn Missionen jährlich erfüllen, bis sie schrittweise von der leistungsfähigeren Ariane 5 abgelöst wird.
   

Ähnliche Inhalte

Manchmal sind Lageranwendungen nicht von dieser Welt, wie beim europäischen Raumfahrtprogramm Ariane. Seit dem ersten Raketenstart 1973 ist SARMA, die französische SKF Gesellschaft für Flugwerk-Komponenten, aktiv eingebunden. Mehr als 100 Ariane-Flüge wurden bisher durchgeführt, und Ariane 4 soll bis zum Jahr 2002 noch zehn Missionen jährlich erfüllen, bis sie schrittweise von der leistungsfähigeren Ariane 5 abgelöst wird.
   

SARMA liefert Gelenkköpfe, Gestänge, Seilzüge und Lager für die Ariane 4, etwa auch die Komponenten zum Anlenken der Booster an die Rakete. „Diese Komponenten sind außerordentlich groß und schwer und in den meisten Ariane 4 sind davon jeweils zwölf Stück eingebaut“, so Gérard Roberge, Leiter der Technischen Entwicklung bei SARMA. „Auch wenn die Lebensdauer dieser Gestänge im Betrieb gerade mal wenige Sekunden beträgt, nämlich nur während der Startphase, sind sie doch von immenser Bedeutung.“

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten