Noch heißer
Bei der Herstellung von Aluminiumfolie geht es heiß her. Kritisch ist das Glühen des stranggegossenen Aluminiumblocks, der so weit erwärmt werden muß, daß er sich zu Folie ausrollen läßt. Dazu sind 500 °C über 13 Stunden erforderlich, wobei Block, Transportwagen und Lager dieser Temperatur ausgesetzt sind. Die früheren Gleitlager aus Gußeisen hatten eine Gebrauchsdauer von drei bis vier Wochen, SKF Rillenkugellager 6210 2Z/VA208 mit einem speziellen Segmentkäfig aus Graphit halten mehr als ein halbes Jahr durch.
Bei der Herstellung von Aluminiumfolie geht es heiß her. Kritisch ist das Glühen des stranggegossenen Aluminiumblocks, der so weit erwärmt werden muß, daß er sich zu Folie ausrollen läßt. Dazu sind 500 °C über 13 Stunden erforderlich, wobei Block, Transportwagen und Lager dieser Temperatur ausgesetzt sind. Die früheren Gleitlager aus Gußeisen hatten eine Gebrauchsdauer von drei bis vier Wochen, SKF Rillenkugellager 6210 2Z/VA208 mit einem speziellen Segmentkäfig aus Graphit halten mehr als ein halbes Jahr durch.