Bei Endorsia gibt es zwei Einkaufsmodi. Der Pyramid Buyer gibt dem Käufer einfachen Online-Zugriff auf die Kataloge der Hersteller, der Buyer Adapter ermöglicht eine stärker automatisierte Verbindung zwischen Interessent und Anbieter.
Der Pyramid Buyer nutzt das Internet und nicht Telefax und Telefon. „Die Verbindung zwischen dem Käufer und dem Lieferanten wird so wesentlich kostengünstiger“, erläutert Husmark.
Die Anmeldung zum Pyramid Buyer erfolgt unter http://endorsia.mro.com, wobei man die gewünschten Lieferanten angibt. Nach Freigabe durch den Anbieter und Abschluss der Zugriffsvereinbarung teilt Endorsia die Zugangsdaten und das Passwort mit. „Das geht ganz schnell und unkompliziert“, bestätigt Husmark.
Der Buyer Adapter ist von Endorsia entwickelt und ermöglicht den Käufern, über ihr eigenes System Bestellungen zu tätigen. „Der Kaufvorgang läuft so vollkommen automatisch ab“, erläutert Husmark.
Der entscheidende Faktor für die Auswahl des Endorsia-Programms ist das Einkaufsvolumen. Bei großen Einkaufsmengen bietet sich der Buyer Adapter an. Nach Abschluss der Zugangs- und Mitgliedsvereinbarung fordert der Käufer eine Analyse seines Systems an, und Endorsia schlägt ihm eine spezifische Version des Buyer Adapter vor.