SKF auf der Hannover Messe
Die SKF Gruppe präsentierte auf der Hannover Messe vom 11. bis zum 15. April ein umfangreiches Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Unter dem Motto „Solutions for the moving universe“ lagen die Schwerpunkte auf unterschiedlichsten Anwendungen: Aus dem breiten Angebot zeigte SKF Produkte und Lösungen für
Die SKF Gruppe präsentierte auf der Hannover Messe vom 11. bis zum 15. April ein umfangreiches Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Unter dem Motto „Solutions for the moving universe“ lagen die Schwerpunkte auf unterschiedlichsten Anwendungen: Aus dem breiten Angebot zeigte SKF Produkte und Lösungen für
• die Druckindustrie mit dem Highlight des oszillierenden Antriebssystems ODS. Hierbei handelt es sich um eine voll programmierbare Antriebseinheit für Betrieb und Steuerung der Verreiberwalzen. Dies führt zu einer Reihe von Leistungsverbesserungen. Außerdem wurden kundenspezifische Schmiersysteme gezeigt, die von der Willy Vogel AG, seit 2004 ein Unternehmen der SKF Gruppe, geliefert werden.
• die Windenergie mit Schwerpunkt auf Lagerkonstruktion, Schmiersysteme, Beratungsleistungen und 24-Std.-System zur Zustandsüberwachung vieler wichtiger Komponenten.
• die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Lösungen für Hubschrauber, Business Jets und den neuen Airbus A380. Mit zahlreichen Produkten und Lösungen unterstreicht SKF ihr Wissen für dieses anspruchsvolle Industriesegment. Beispiele hierfür sind das Triebwerkschub-Regulierungsgerät und Gleitlager aus Titanium.
• die Medizintechnik mit starken, kompakten Aktuationssystemen, die Ärzten und Patienten gleichermaßen das Leben erleichtern.
Im SKF Knowledge Centre wurde den Besuchern in einem dynamischen Film das Wissen der Unternehmensgruppe vermittelt. Hier wurden noch zahlreiche weitere Beispiele des SKF Know-hows dargestellt, mit dem das Unternehmen seinen Kunden Wettbewerbsvorteile verschafft.
Zudem wurden mechatronische Anwendungen in Off-Road- und Industriefahrzeugen vorgestellt.