SKF führend im„Carbon Disclosure Leadership Index“
SKF nimmt wieder eine führende Position beim Thema Nachhaltigkeit ein. SKF liegt im 2008 Leadership Index der kohlenstoffintensiven Unternehmen aus den fünf nordischen Ländern an zweiter Stelle.
SKF nimmt wieder eine führende Position beim Thema Nachhaltigkeit ein. SKF liegt im 2008 Leadership Index der kohlenstoffintensiven Unternehmen aus den fünf nordischen Ländern an zweiter Stelle.
Diese Rangliste wurde vom Carbon Disclosure Projekt erstellt, der größten Investorenvereinigung der Welt.
Im letzten Jahr hat SKF mehrere Initiativen zur Energieeinsparung gestartet, darunter Energiemanagement (mit speziellen globalen Energiekoordinatoren), einen Kohlenstoff-Prognose-Mechanismus zur Verbesserung von Investitionen zur Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung. Durch diese Aktivitäten konnte sich SKF von Rang 10 (im Jahr 2007) auf Rang 2 verbessern.
„Diese Anerkennung beweist, dass wir mit unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg sind“, sagt Bengt Olof Hansson, im SKF Konzern für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig.