SKF und Tran­so­ce­an schlie­ßen Ser­vice­ver­trag

SKF schloss einen Servicevertrag mit Transocean, dem größten Bohrunternehmen der Welt. Dieser Vertrag hat einen Wert von 1 Mio. Euro und umfasst Dienstleistungen zur Anlagenoptimierung von 59 Bohrtürmen von Transocean in der Nordsee, dem Mittelmeer, dem Kaspischen Meer und vor der westafrikanischen Küste.

Ähnliche Inhalte

SKF schloss einen Servicevertrag mit Transocean, dem größten Bohrunternehmen der Welt. Dieser Vertrag hat einen Wert von 1 Mio. Euro und umfasst Dienstleistungen zur Anlagenoptimierung von 59 Bohrtürmen von Transocean in der Nordsee, dem Mittelmeer, dem Kaspischen Meer und vor der westafrikanischen Küste.

„Als weltweit operierende Knowledge Engineering Company kann SKF einen solch umfassenden Vertrag abschließen“ erklärt Vartan Vartanian,
Präsident der SKF Service Division. „In diesem speziellen Fall werden verschiedene SKF Einheiten weltweit zusammenarbeiten, um den Vertrag zu erfüllen.“

SKF wird Transocean bei der Entwicklung eines einheitlichen Vorgehens bei der Schmierung von Onboard-Maschinen unterstützen, was Prozesse und allgemeine Richtlinien einschließt.

Hal­ten Sie mich auf dem Lau­fen­den

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten