CON FUERZA en la Hannover Messe
Varios importantes lanzamientos de productos y soluciones atrajeron la atención de los visitantes al stand de SKF. Entre ellos pueden citarse:
Enlaces relacionados
Tras ocho años de pausa, en abril de 2013, SKF regresó a la Hannover Messe, la feria industrial internacional alemana. Con el eslogan “Release the power”, SKF mostró una serie de productos y soluciones que pueden ofrecer aumentos cuantificables en la rentabilidad y la sostenibilidad.
Muchas de las nuevas soluciones fueron presentadas en la feria en realidad aumentada, mediante vídeos en 3D que mostraban los productos y aplicaciones en funcionamiento. Las presentaciones de SKF en la feria, con información adicional sobre los productos y soluciones, estarán disponibles durante un tiempo limitado en www.skfreleasethepower.com.
Rodamientos inteligentes
Otra importante novedad fue el lanzamiento de la tecnología inalámbrica inteligente SKF Insight, que puede integrarse en nuevos rodamientos SKF. Como explicó Alan Begg, vicepresidente adjunto de Group Technology Development de SKF: “Hace tres años teníamos la visión de crear un rodamiento con tecnología inalámbrica integrada que se autoabasteciera de energía y pudiera comunicar sin cables su estado en cualquier instante. Un rodamiento capaz de enviar un mensaje cuando le sucediera algo –una especie de ’postal electrónica‘–, ofrecería a nuestros clientes la posibilidad de incrementar al máximo la eficiencia de sus actividades. Gracias a una amplia labor de I+D, hemos podido hacer realidad este proyecto”.
Ahorro energético
En las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de aireación pueden exigir hasta el 80% del consumo total de energía de la planta. SKF presentó una solución energéticamente eficiente, consistente en un motor de alta velocidad de imanes permanentes para ventiladores de los sistemas aireación que permite reducir el consumo energético hasta en un 40%.
Larga vida
La cartera SKF BeyondZero, que consiste en una selección de productos, servicios y soluciones que ofrecen importantes ventajas medioambientales, se ha visto reforzada con la introducción de una nueva gama de rótulas de vida útil prolongada. Destinadas principalmente a aplicaciones de los sectores agrícola, forestal y de la construcción, estas rótulas de acero/acero y las correspondientes cabezas de articulación no requieren prácticamente mantenimiento debido a que no necesitan relubricación. Además de una reducción del 37% en las pérdidas por fricción, con el ahorro de grasa permiten también reducir las emisiones de CO2.
SKF Insight y BeyondZero son marcas del Grupo SKF.