Inauguración de una fábrica «verde» en Rusia
SKF ha inaugurado su planta de Tver, en Rusia. Allí se fabricará la nueva generación de unidades de rodamientos de rodillos cónicos (CTBU) para clientes del sector de ferrocarriles ruso e internacional. Las CTBU se utilizan en vagones de carga y otros vehículos ferroviarios.
SKF ha inaugurado su planta de Tver, en Rusia. Allí se fabricará la nueva generación de unidades de rodamientos de rodillos cónicos (CTBU) para clientes del sector de ferrocarriles ruso e internacional. Las CTBU se utilizan en vagones de carga y otros vehículos ferroviarios.
Esta fábrica será una de las primeras en Rusia y Europa con la certificación LEED, una norma reconocida internacionalmente de diseño, construcción y explotación de edificios sostenibles medioambientalmente.
Entre las ventajas medioambientales de la planta pueden citarse luz diurna natural en el 90 por ciento de la fábrica durante el día y ventilación controlada con monitorización de CO2. Los locales también requieren un 40 % menos de energía que un edificio normal y utilizan un innovador sistema de destilación por vacío que recicla el 100% del agua usada en el proceso de fosfatación.