All ar­ti­cles for "So­por­tes"

Industry

La ener­gía ma­reo­mo­triz se con­so­li­da

Consolidada como líder mundial en energía mareomotriz, Nova Innovation crece con rapidez. La visión de la empresa es producir energía limpia a partir [...]
Electricidad,Gestión de la energía y la sostenibilidad,Monitoreo de condición,Sellos,Soluciones de lubricación,Soportes,Unidades de rodamientos,
Industry

Nue­vas uni­da­des de ro­da­mien­tos para en­tor­nos con­ta­mi­na­dos

Gracias a su sellado más efectivo y mejor fijación, las unidades de rodamientos de bolas UC 300 se han convertido en la opción ideal en entornos [...]
Soportes,Transmission,Vida útil de los rodamientos,
Housing in washdown

El ca­mino hacia un di­se­ño hi­gié­ni­co

Aunque se implemente el régimen de limpieza más estricto, los rodamientos en soportes aún pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria, salvo que [...]
Soportes,Unidades de rodamientos,
Industria

Ener­gía eó­li­ca a es­ca­la hu­ma­na

La creciente popularidad de la energía eólica como fuente de electricidad con baja huella de carbono está haciendo que se instalen turbinas eólicas [...]
Confiabilidad,Coronas de orientación,Rodamientos de rodillos a rótula,Soportes,Suministro de electricidad, gas y agua,
Industria

Un Fe­rra­ri ex­tre­mo

El nuevo modelo de superdeportivo Ferrari de 963 CV con motor V12, bautizado como LaFerrari, causó sensación en el Salón Internacional del Automóvil [...]
Automoción,Diseño,Maquinaria y equipo,Soportes,Unidades de cubo de rueda,Unidades de rodamientos,
Fabricación

El dulce sabor del éxito

Tras superar una devastadora crisis financiera en los años 90, la empresa azucarera filipina Victorias Milling Company ha resurgido y busca formas de [...]
Alimentos y bebidas,Camiones y remolques,Confiabilidad,Formación,Lubricantes,Mantenimiento,Maquinaria y equipo,Monitoreo de condición,Rodamientos,Soportes,Transporte y logística,Unidades de rodamientos,
Industria

Lan­za­mien­to de nue­vos pro­duc­tos

Rodamientos SKF Nautilus SKF ha ampliado su gama Nautilus. Estos rodamientos, diseñados con dos hileras de rodillos cónicos, permiten desarrollar una [...]
Soportes,Suministro de electricidad, gas y agua,