Actualité des produits
SKF Maintenance Products lance deux nouveaux thermomètres laser à distance : le TMTL 500 et le TMTL 1400K.
SKF Maintenance Products lance deux nouveaux thermomètres laser à distance : le TMTL 500 et le TMTL 1400K.
Le TMTL 500 est un thermomètre sans contact, compact et léger, qui permet de mesurer la température d’un objet par le biais d’un détecteur infrarouge. Il offre une grande convivialité : il vous suffit de viser l’objet, d’appuyer sur le déclencheur et de lire la température indiquée sur le grand afficheur rétro éclairé. Le TMTL 500 permet la mesure en toute sécurité de la température d’un objet brûlant, dangereux ou difficile à atteindre sans contaminer, ni endommager sa surface.
Le TMTL 1400K allie la flexibilité du TMTL 500 à la facilité d’utilisation d’un thermomètre à contact. Il permet de mesurer la température d’un objet par le biais soit d’un détecteur infrarouge, soit d’une sonde. Il constitue ainsi l’instrument idéal lorsqu’une mesure précise est requise et que l’émissivité de l’objet n’est pas connue. Il apporte des solutions dans une large gamme
d’applications : contrôle de la température sur des surfaces réfléchissantes comme l’aluminium ou des roulements, sur des pièces en mouvement ou avec lesquelles tout contact est impossible en raison du risque de contamination.
SKF Engineering Products vient d’introduire un servo-amplificateur linéaire, baptisé AXV, qui contrôle le déplacement et la position et délivre la puissance moteur.
Ce nouvel ajout à la gamme des systèmes de positionnement à entraînement linéaire, glissières et actionneurs linéaires est une solution 3 en 1 : variateur de vitesse, carte d’axe intégrée et positionneur.
La carte d’axe intégrée utilise un langage de programmation évolué pour plus de facilité et gère une grande variété d’E/S ainsi que d’autres paramètres. L’appel de profils de mouvements pré-programmés via des entrées binaires permet au système de positionnement de lire à la fois des mouvements absolus et relatifs.