Dans l’air
Nous sommes nombreux à avoir levé les yeux au ciel et à s’être émerveillés de l’immensité de l’univers. Difficile de croire lorsqu’on est entouré de milliards d’astres que la Terre est la seule planète peuplée d’êtres intelligents.
Nous sommes nombreux à avoir levé les yeux au ciel et à s’être émerveillés de l’immensité de l’univers. Difficile de croire lorsqu’on est entouré de milliards d’astres que la Terre est la seule planète peuplée d’êtres intelligents.
À l’observatoire de Roque de los Muchachos, aux îles Canaries, les galaxies les plus distantes ne seront plus aussi lointaines grâce au télescope le plus grand et le plus sensible du monde actuellement en construction.
Sur terre, l’avion reste encore le mode de transport le plus rapide. C’est certainement pour cette raison qu’en dépit de la flambée des cours du pétrole, les passagers se pressent dans les aéroports. Le trafic aérien de pays comme la Chine et l’Inde connaît une croissance sans précédent. En Chine, un biréacteur régional est en cours de construction. Ce sera le premier avion civil entièrement conçu par les Chinois.
Depuis quelques années, l’air, ou plus précisément le vent, est devenu une source importante d’énergie. Le nombre de parcs éoliens croît à mesure que les populations s’éveillent à l’écologie. L’Allemagne est numéro un européen en termes de capacité éolienne. Outre-Rhin, ce sont des particuliers qui financent la plupart des installations.
Tous ces sujets sont abordés dans ce numéro d’Evolution. Je vous souhaite une bonne lecture !