Doublement de la capacité en Indonésie
SKF a décidé de construire une seconde usine attenante à l’usine existante sur son site de Jakarta, en Indonésie. La forte demande pour les roulements à billes du groupe sur le marché asiatique des deux roues nécessite d’augmenter la capacité de production. La nouvelle usine, qui permettra à SKF de doubler sa capacité de production en Indonésie, devrait être en service en 2007 et emploiera environ 200 personnes.
SKF a décidé de construire une seconde usine attenante à l’usine existante sur son site de Jakarta, en Indonésie. La forte demande pour les roulements à billes du groupe sur le marché asiatique des deux roues nécessite d’augmenter la capacité de production. La nouvelle usine, qui permettra à SKF de doubler sa capacité de production en Indonésie, devrait être en service en 2007 et emploiera environ 200 personnes.
La production mondiale de deux roues s’est montée à 38 millions en 2004, avec plus de 80 % des ventes réalisées en Asie. Une croissance de plus de 25 % est prévue d’ici 2007.
Actuellement, SKF fabrique des roulements à billes pour le marché asiatique des deux roues en Indonésie et en Inde.