En toute sérénité
Une statue géante jouit d’une vue spectaculaire – qu’elle offre également.
Liens apparentés
Ceux qui se rendent à Lantau, la plus grande île de Hong Kong, ne peuvent pas rater le bouddha Tian Tan. Plus connu sous le nom de « Grand Bouddha », sa silhouette placide se détache sur l’horizon. À 34 mètres de hauteur, c’est l’un des plus grands bouddhas assis en bronze installé en plein air. Terminé en 1993 et pesant 250 tonnes, il est composé de 200 pièces de bronze soutenues par une armature.
Pour se rendre au pied de la statue, on peut emprunter le téléphérique Ngong Ping 360 depuis le centre ville de Tung Chung. Le voyage de 5,7 km dure 25 minutes et offre un panorama spectaculaire sur la baie de Tung Chung. Plusieurs sortes de cabines sont à disposition : standard, « Crystal » (dont le plancher est transparent), privée et, pour ajouter une touche d’éclat aux grandes occasions, la 360 Sky Lounge qui est décorée de cristaux Swarovski.
En plus d’avoir fourni les roulements pour l’ensemble du téléphérique, SKF se charge pour le compte de l’opérateur Ngong Ping 360 de la surveillance continue du système d’entraînement grâce à l’analyse des tendances des données vibratoires et à l’analyse spectrale de la graisse.