Expansion verte
Huit bâtiments SKF, dont trois en Chine, ont obtenu la certification internationale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold. Cette prouesse démontre bien que le Groupe est déterminé à ce que tous ses nouveaux sites d’envergure soient respectueux de l’environnement.
Les édifices commerciaux et les logements absorbent près d’un tiers de toute l’énergie consommée dans le monde et rejettent un volume équivalent d’émissions de gaz à effet de serre, lesquels sont considérés comme la principale cause du réchauffement climatique.
D’après Åke Larsson, chef de projet installations du Groupe SKF, les critères environnementaux jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la construction de nouveaux bâtiments. Décrocher l’une des certifications LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) créées par le Green Building Council aux États-Unis est primordial.
Les caractéristiques environnementales des édifices font l’objet d’un audit LEED et ceux qui franchissent la barre sont certifiés Certified, Silver, Gold ou Platinum. Huit bâtiments SKF, dont trois en Chine, ont été classés LEED Gold. Un neuvième est certifié Platinum et un dixième Silver.
« Notre scénario le plus optimiste est en train de se réaliser, estime Åke Larsson. De plus en plus d’entreprises misent sur des projets plus respectueux de l’environnement. C’est une tendance qui devient la norme pour celles qui ont des objectifs à long terme en matière de développement durable. SKF construit des bâtiments à haute performance énergétique car c’est l’un des moyens les plus rapides, économiques et propres de répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux. »
« Ce qu’il y a de bien dans les bâtiments certifiés LEED, c’est que chaque site offre des possibilités différentes. De nombreux bâtiments SKF se démarquent par leur manière unique d’être “verts”. »
Åke Larsson cite l’Inde où la gestion de l’eau a la priorité sur la performance énergétique. « Nous récupérons l’eau de pluie pour la réutiliser et nous menons une politique de zéro rejet. »
En revanche, en Chine, les économies d’énergie priment. Près de la moitié des bâtiments actuellement en construction sur la planète sont chinois. « Nous cherchons des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre car les centrales au charbon ont du mal à répondre à la demande d’électricité. À Shanghai, un bâtiment SKF certifié LEED produit 50 % de ses besoins en énergie grâce à des panneaux photovoltaïques. »
Avec l’amélioration de la performance énergétique, les occupants d’un bâtiment bénéficient du même confort tout en consommant moins d’énergie. Et dans ce domaine, les édifices SKF certifiés LEED représentent le moyen le plus rentable de réduire la consommation d’énergie et les gaz à effet de serre.
À Pékin, Liu Yuchuan est responsable de comptes chez EMSI, un cabinet international spécialisé dans le conseil en matière de performance énergétique et de développement durable pour les collectivités et promoteurs. « La première certification LEED décrochée par SKF en Chine a couronné ses pratiques mondiales en matière de développement durable et a soutenu la cause de l’éco-développement en Chine. Ces dernières années, le gouvernement a pris davantage conscience du poids du développement durable et du rôle joué par les éco-bâtiments dans ce domaine. Il est en train d’élaborer de nouvelles directives pour le secteur du BTP. »
Et d’ajouter que SKF est devenu une référence nationale et internationale en matière de consommation d’énergie et d’eau car l’entreprise a mis des concepts en pratiques. « SKF a son propre processus de certification : le Sustainable Factory Rating. Comme la LEED, il comporte une liste de critères écologiques à respecter et met l’accent sur la “mise au vert” du processus de production. Il est l’un des vecteurs de réussite de SKF et un fantastique exemple à suivre pour les usines chinoises. Il leur montre tout ce qu’elles ont à gagner en adoptant de bonnes pratiques environnementales. »
Song Yi, directeur général d’EMSI North, ajoute que la formation, la diffusion de l’information et la décision d’utiliser les solutions nouvelles et existantes sont indispensables à l’amélioration de la performance énergétique. « Pour pouvoir mesurer les économies réalisées, il faut souvent savoir comment gérer l’éclairage, la climatisation et le chauffage de l’eau. De nombreux bâtiments SKF disposent de systèmes de gestion automatiques. »
Et de souligner que si les promoteurs chinois préfèrent généralement la certification nationale, le label Green Building Design, ils sont néanmoins de plus en plus nombreux à adopter la certification LEED en raison de son rayonnement international. « Le marché chinois manque encore de connaissances sur les bâtiments LEED car bon nombre de promoteurs privilégient la réduction des coûts à la qualité. Nous devons les persuader ainsi que les collectivités que les édifices LEED sont un investissement intéressant pour aujourd’hui et pour demain. »
Åke Larsson de SKF confirme qu’un bâtiment LEED possède une valeur ajoutée aux yeux du marché et qu’il offre un meilleur cadre de travail. « SKF fait construire des locaux dont nous pouvons vraiment être fiers et s’attache à respecter l’environnement, du sommet de la pyramide à sa base. » Cette philosophie est également instillée à ses fournisseurs, ajoute-t-il.
Il reconnaît que la construction d’un bâtiment LEED peut entraîner des coûts supplémentaires, lesquels ne sont pas tous compensés par les économies réalisées. Mais le jeu en vaut la chandelle. « C’est important de faire des bénéfices, mais ça l’est plus d’avoir un bon comportement. Nous voulons donner quelque chose à la génération qui vient, un avenir propre pour nos enfants et petits-enfants, sans épuiser toutes les ressources de la planète. »
Les bâtiments SKF certifiés LEED
À ce jour, dix des bâtiments SKF dans le monde ont été certifiés par le programme LEED. Tous ont reçu la classification Gold ou mieux à l’exception d’un seul.
Édifices certifiés Gold :
- Tver, en Russie.
- Bangalore, en Inde.
- Mysore, en Inde.
- Ahmedabad, en Inde.
- Jinan, en Chine.
- Dalian, en Chine.
- Shanghai, en Chine.
- Cleveland, aux États-Unis.
La SKF Solution Factory de Katowice, en Pologne, est certifiée Silver et le siège américain de SKF à Lansdale est Platinum.
Deux des dernières arrivées au palmarès LEED sont les usines de roulements d’Ahmedabad et de Dalian.
En mars 2013, SKF a annoncé que l’usine d’Ahmedabad avait reçu la certification LEED Gold décernée par le Green Building Council indien. Parmi les caractéristiques qui lui ont valu cette certification : une performance énergétique supérieure de 23 % au niveau habituel des autres bâtiments et une consommation d’eau inférieure de 30 %. Elle bénéficie d’un air intérieur d’excellente qualité et son impact sur l’environnement local et mondial est plus faible.
L’usine de Dalian a été certifiée LEED Gold en août 2013. Elle aussi consomme nettement moins d’eau et d’énergie que les bâtiments actuels. En outre, elle dispose d’un toit réfléchissant, d’eau chaude chauffée par capteurs thermiques, d’un détecteur de CO2 et d’un grand espace vert planté d’espèces locales pour accueillir la faune et la flore, promouvoir la biodiversité et contribuer à réduire la consommation d’eau d’irrigation.