Inau­gu­ra­tion de l’école de l’es­poir

L’école de l’espoir SKF a été officiellement inaugurée le 27 septembre 2007 au mont Sikong, dans la province de l’Anhui, dans l’est de la Chine. Le bâtiment qui comprend six salles de classe et une salle des professeurs peut accueillir 200 élèves.

Sur le même sujet

L’école de l’espoir SKF a été officiellement inaugurée le 27 septembre 2007 au mont Sikong, dans la province de l’Anhui, dans l’est de la Chine. Le bâtiment qui comprend six salles de classe et une salle des professeurs peut accueillir 200 élèves.

Né en octobre 2006, le projet de cette école entre dans le cadre des actions entreprises par SKF en faveur de l’éducation. En raison du manque d’écoles et d’instituteurs, les petits Chinois qui vivent dans les villages isolés n’ont pas facilement accès à l’instruction de base. Le mont Sikong est loin des centres urbains et ne possède que des installations primitives, ce qui rend d’autant plus crucial le soutien de SKF à l’école.