De l’énergie en cascade
Le dernier mégaprojet hydroélectrique de la Chine est l’ultime chapitre du plus grand programme d’énergie renouvelable au monde.
Le 20 décembre 2022, au terme de 13 ans de travaux, la centrale hydroélectrique de Baihetan a été entièrement raccordée au réseau d’électricité chinois. Avec une puissance installée de 16 000 mégawatts (MW), elle est le dernier maillon du « Couloir d’énergie propre » chinois, une série de six barrages hydroélectriques géants construits le long du fleuve Yangtsé et de ses affluents, qui a considérablement contribué au développement de l’énergie propre dans le pays. La nouvelle centrale produira en moyenne 62,443 milliards de kilowattheures d’électricité propre chaque année.
Construite sur le Jinsha (nom du cours supérieur du Yangtsé), elle est le deuxième plus grand site hydroélectrique au monde, derrière le barrage des Trois Gorges, d’une puissance de 22 500 MW, qui se trouve à 1 300 km plus en aval du fameux « couloir ». La centrale bat d’autres records : si celle des Trois Gorges produit de l’électricité à l’aide de 32 turboalternateurs principaux de 700 MW, celle de Baihetan n’est équipée que de 16 groupes géants, d’une puissance de 1 000 MW, les plus grands générateurs d’hydroélectricité jamais construits.
Turbines géantes
Les dimensions des turbines sont un critère crucial pour produire de l’hydroélectricité à grande échelle. Installer des turbines plus volumineuses mais moins nombreuses permet de réduire les coûts d’installation, de maintenance et d’exploitation, et d’augmenter le rendement de la conversion d’énergie d’une centrale. Avec un rendement de pointe de 96,97 %, celles de Baihetan sont les plus performantes au monde à l’heure actuelle, affirme la China Three Gorges Corporation, producteur d’électricité chinois.
La sécurité par la résistance
L’eau qui alimente les turbines de Baihetan est retenue par un barrage-voûte à double courbure en béton de 7 m de large et de 289 m de haut. De la hauteur d’un immeuble de 100 étages, cette structure géante contient plus de 20 milliards de mètres cubes d’eau et résiste à la poussée de 16,5 millions de tonnes exercée par l’eau.
Installer des turbines plus volumineuses mais moins nombreuses permet de réduire les coûts d’installation, de maintenance et d’exploitation, et d’augmenter le rendement de la conversion d’énergie d’une centrale.
Elle a été conçue pour remplir sa mission en toute sécurité dans des conditions extrêmes, y compris en cas d’inondation catastrophique ne se produisant qu’une fois tous les mille ans. Son système d’évacuation des crues consiste en six déversoirs en hauteur et sept en contrebas sur la voute, ainsi que trois canaux de décharge sur la rive gauche. L’écoulement dans la centrale hydroélectrique proprement dite s’effectue par une tour de prise d’eau équipée de trois vannes : une vanne de prise d’eau à plusieurs niveaux, une vanne pour la maintenance et une vanne d’urgence qui peut s’abaisser pour couper l’arrivée d’eau en quatre minutes en cas de conditions hydrologiques dynamiques.
À l’intérieur du cylindre, le mouvement et la stabilité sont assurés par une nouvelle génération de rotules spéciales SKF. Ces rotules sont composées d’une bague extérieure en alliage de cuivre avec lubrifiant solide intégré et d’une bague intérieure en acier inoxydable. Elles se caractérisent par leur capacité de charge élevée, leur faible frottement, leur résistance à la corrosion, leur durée de service extrêmement longue et leur compacité.