Retour à bon port du Götheborg
Après un périple de presque deux ans, le Götheborg III, réplique d’un voilier du 17e siècle est de retour dans son port d’attache. Le navire est arrivé à Göteborg le 9 juin 2007, sous le soleil. Il était attendu par son protecteur, le roi Carl XVI Gustaf, sa marraine, la reine Silvia, le président chinois Hu Jintao et des milliers de spectateurs.
Après un périple de presque deux ans, le Götheborg III, réplique d’un voilier du 17e siècle est de retour dans son port d’attache. Le navire est arrivé à Göteborg le 9 juin 2007, sous le soleil. Il était attendu par son protecteur, le roi Carl XVI Gustaf, sa marraine, la reine Silvia, le président chinois Hu Jintao et des milliers de spectateurs.
Le bateau avait quitté Göteborg le 2 octobre 2005 pour retracer la route de la marine commerciale du 18e siècle à destination de Shanghai. Il a notamment fait escale en Espagne, au Brésil, en Afrique du sud, en Australie, en Indonésie, en Chine, en Inde, en Égypte, en France et en Grande-Bretagne où il a attiré les foules.
Le Götheborg III est la réplique du Götheborg I ; construit en 1738, celui-ci avait sombré dans le port de Göteborg en 1745. Le travail de construction du Götheborg III a commencé en 1996. SKF, qui est l’un des principaux partenaires du projet, a également fourni des équipements, notamment une unité Multilog de maintenance conditionnelle (CMU) et un système
@ptitude d’aide à la décision industrielle.